Logiciel de mise à niveau Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Application logicielle - Metasys System - 11.0

Bulletin d'informations produit des options d'achat des logiciels du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-03-16

Le logiciel de mise à niveau est un logiciel de la version actuelle de Metasys, destiné à la mise à niveau de produits tels que les ADS/ ADX, OAS, MVE, NAE85 et LCS85 installés sur des sites disposant d’une version majeure d’un logiciel Metasys (par exemple, pour la mise à niveau de la version 10.x ou d’une version antérieure vers la version 11.0). Les progiciels de mise à niveau Metasys sont identifiés par un suffixe -6 apposé au code de produit.

Les progiciels de mise à niveau Metasys peuvent également inclure le logiciel Microsoft SQL Server actuellement pris en charge (par exemple, pour mettre à niveau un ADX10 existant en ADX10SQL).

Pour les mises à niveau majeures (par exemple, la mise à niveau de la version 10.x ou d’une version antérieure vers la version 11.0), vous devez acheter le progiciel de mise à niveau Metasys actuel.

Pour les mises à niveau mineures (par exemple, la mise à niveau de la version 10.0 vers la version 10.1), la mise à niveau du site peut être réalisée par le représentant Johnson Controls.

Remarque : En général, les mises à niveau mineures des logiciels ADS/ADX n'entraînent aucun frais. Mais ce n'est pas le cas de tous les progiciels de mise à niveau mineure. Pour plus d'informations, contactez le représentant local Johnson Controls.

Vous pouvez également acheter une copie DVD du logiciel de mise à niveau de votre site Metasys, à moindres frais. Reportez-vous à la section Copie de logiciel Metasys pour plus d’informations.

Pour savoir si vous devez racheter une licence pour le logiciel de mise à niveau, reportez-vous à la section Information sur les licences.