Détails des progiciels Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Application logicielle - Metasys System - 11.0

Bulletin d'informations produit des options d'achat des logiciels du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-03-16

Reportez-vous aux différents tableaux de la section Informations de commande pour obtenir une description des progiciels, connaître les logiciels inclus et requis, le nombre d’utilisateurs, le nombre d’objets et les codes de produit des progiciels Metasys pour les nouvelles installations, les mises à niveau, les migrations et les enregistrements de site.

Les progiciels pour les nouvelles installations, les mises à niveau, les migrations et les enregistrements de site n'incluent pas les systèmes d'exploitation Microsoft requis. Certains progiciels Metasys n’incluent pas le logiciel de base de données obligatoire SQL Server. Le logiciel antivirus n'est pas inclus. Les applications tierces obligatoires ou facultatives doivent être achetées séparément. Le matériel Metasys nécessaire (ordinateurs, serveurs, moteurs et régulateurs) n’est pas inclus dans les progiciels Metasys.

La mise à niveau ou la migration d’un système Metasys peut nécessiter la mise à niveau de logiciels tiers, tels que le système d’exploitation Microsoft et le logiciel de bases de données SQL Server. Toutes les mises à niveau tierces doivent être achetées séparément (excepté pour les progiciels Metasys comprenant SQL Server).

Seuls les techniciens de Johnson Controls ou les représentants agréés de Johnson Controls sont autorisés à installer les logiciels Metasys. Les prix des logiciels Metasys peuvent ne pas comprendre la main-d'œuvre nécessaire à leur installation.