Terme | Description |
---|---|
Licence activée |
Licence activée en utilisant le processus d’activation en ligne ou hors ligne avec Software Manager. |
Activation |
Action d’un utilisateur permettant de lancer l'activation d’une autorisation associée au logiciel. Le résultat est une fonctionnalité sous licence. |
Licence disponible |
Licence disponible pour l'activation en utilisant le processus d’activation en ligne ou hors ligne avec Software Manager. |
Désactiver |
Action d’un utilisateur permettant de lancer la désactivation d’une licence activée. Si vous n'activez pas d'autre licence pour la fonctionnalité, le résultat est une fonctionnalité non sous licence. Lorsque vous désactivez une licence, vous pouvez l’activer sur une autre machine. |
Autorisation |
Fait référence au droit d’un utilisateur à utiliser une ou plusieurs fonctionnalités du logiciel. |
Expiré(e) |
Fait référence à l’état de la licence d’une fonctionnalité du logiciel dont la licence a dépassé la date d’expiration. |
Fonctionnalité |
Aspect du logiciel identifié par un nom et une version comme une entité pouvant faire l’objet d’une licence indépendante. |
Période de grâce |
Fait référence à la période de temps octroyée pour une licence de grâce d’urgence. Un utilisateur commence une période de grâce via Software Manager. Vous ne pouvez pas suspendre ni mettre fin à une période de grâce une fois celle-ci commencée. |
Licence |
Une licence définit les conditions d’utilisation de la combinaison fonctionnalité du logiciel et version associée. |
Fichier d'activation de licence |
Fichier fourni à un utilisateur par le Portail de licences en ligne dans le cadre du processus d’activation hors ligne. Software Manager traite le contenu du fichier pour compléter le processus d’activation hors ligne pour une fonctionnalité du logiciel. |
Sous licence |
Fait référence à l’état de licence d’une fonctionnalité logicielle pour laquelle l’utilisateur dispose d’une licence activée et non arrivée à expiration. |
Fichier de désactivation de licence |
Fichier fourni à un utilisateur par le Portail de licences en ligne dans le cadre du processus de désactivation en ligne. Software Manager traite le contenu du fichier pour résilier la licence sur la machine hors ligne et générer un fichier de libération de licence. |
Portail de licences |
Le Portail de licences en ligne fournit une interface utilisateur aux utilisateurs autorisés à accéder aux informations de licence du produit logiciel, ainsi que des actions et des liens permettant le téléchargement du logiciel et de la documentation. Les fonctionnalités et actions disponibles sur le Portail de licences dépendent du rôle de l’utilisateur connecté. |
Fichier de version de licence |
Fichier créé par Software Manager dans le cadre du processus de désactivation hors ligne. L’utilisateur doit téléverser le fichier de libération de licence pour compléter le processus de désactivation hors ligne et libérer la licence pour permettre de la réactiver. |
État de licence |
Indique si une fonctionnalité du logiciel est actuellement sous licence. |
Machine |
Tout dispositif sur lequel un logiciel utilisable sous licence peut exister. |
Étiquette de machine |
Étiquette conviviale associée à une machine spécifique et basée sur son ID système. Les étiquettes de machine permettent à un utilisateur de déterminer plus facilement quel logiciel est sous licence sur une machine donnée. |
Activation hors ligne |
Processus manuel utilisé pour activer une licence sur une machine qui n’a pas de connexion Internet, ou méthode d’activation préférée du client. L’activation hors ligne nécessite à la fois Software Manager et l’accès au Portail de licences en ligne depuis une machine connectée à Internet. |
Désactivation hors ligne |
Processus manuel utilisé pour désactiver une licence sur une machine qui n’a pas de connexion Internet, ou méthode de désactivation préférée du client. La désactivation hors ligne nécessite à la fois Software Manager et l’accès au Portail de licences en ligne depuis une machine connectée à Internet. |
Activation en ligne |
Processus automatisé utilisé pour activer une licence en utilisant Software Manager sur une machine qui a une connexion Internet. |
Désactivation en ligne |
Processus automatisé utilisé pour désactiver une licence en utilisant Software Manager sur une machine qui a une connexion Internet. |
Code produit | Code unique attribué à un produit et permettant de l'identifier. |
Clé de produit |
Code utilisé pour activer une fonctionnalité pour une autorisation. Le système d'autorisation génère la clé de produit utilisée pour activer la licence pour la fonctionnalité. |
Actualisation programmée | Le système exécute une actualisation programmée toutes les 12 heures pour mettre automatiquement à jour les informations dans Software Manager. |
Software Manager |
Software Manager fournit une interface utilisateur qui permet aux utilisateurs d’afficher et de gérer les licences du logiciel. |
Démarrer la période de tolérance |
Action effectuée par un utilisateur pour lancer le début d’une licence de grâce d’urgence pour une fonctionnalité du logiciel. |
ID système |
Code qui identifie de manière unique une machine physique ou virtuelle. L’ID système est déterminé par le service de licence local sur une machine et s’affiche sur l’écran principal de Software Manager. |
Sans licence |
Fait référence à l’état de licence d’une fonctionnalité du logiciel à laquelle aucune licence activée et valide n’est associée. |