Metasys sostiene y admite equipos que trabajan con el campo para ayudar a garantizar las mejores prácticas que se siguen con respecto a la implementación del sistema Metasys. Para ayudar a nuestros clientes a contar con las últimas actualizaciones y funcionalidades, es nuestra política que nuestros representantes de campo trabajan con el cliente para fomentar y hacer disponible el software más reciente para Metasys BAS.
Para optimizar el rendimiento, utilice la última versión como versión base. En circunstancias típicas, es compatible con la versión actual del software y la anterior versión de software principal.
| Componente de Metasys | Versión anterior | Versión actual | Versión futura prevista |
|---|---|---|---|
| Servidor Metasys (consulte la nota n.º 1) | 12.x | 13.x | 14.x |
| Interfaz de usuario (IU) de Metasys en línea | 6.x | 7.0.50 | 8.x |
| Herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT), antes de la IU de Metasys fuera de línea | 7.0 | 7.0.50 | 8.x |
| Herramienta de configuración del sistema (SCT) | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| SCT Pro | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| Herramienta de configuración de controlador (CCT) | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| Motor de Red Metasys | |||
|
M4-SNE1050xx M4-SNE1100xx M4-SNE2200x-x |
12.x | 13.x | 14.x |
|
M4-SNC1612x-x M4-SNC2515xx |
12.x | 13.x | 14.x |
|
MS-NAE55xx-2 (consulte la nota n.º 2) MS-NIE55xx-2 MS-NIE59xx-2 |
11.x 11.x11.x |
N/D N/D N/D |
N/D |
|
MS-NAE55xx-3 (consulte la nota n.º 3) MS-NIE55xx-3 MS-NIE59xx-3 |
12.x 12.x 12.x |
N/D | N/D |
|
MS-NCE25xx-0 MS-NAE35xx-2 MS-NAE45xx-2 MS-NIE29xx-0 MS-NIE39xx-2 MS-NIE49xx-2 |
9.0 (9.0.10) (consulte la nota n.º 4) |
N/D | N/D |
| Metasys para entornos validados (MVE) (consulte la nota n.º 5) |
12.0.50 |
13.0.50 |
14.x |
| UL/cUL 864 UUKL-Control de humo (consulte la nota n.º 6) | 8.1 | 8.1 | 11.0 |
Johnson Controls sigue desarrollándose y amplíe las capacidades de generación de informes de la interfaz de usuario de Metasys desde la versión a la versión. Se espera que una versión futura cierre la brecha de funcionalidad para Metasys Export Utility, en la que la utilidad de exportación de Metasys será descatalogada. El desarrollo necesario para proporcionar sustituciones funcionales para el Sistema Avanzado de Informes está previsto después del cierre de espacios para Metasys Export Utility.
La versión 11.0 de Metasys fue la última versión principal admitida para MS-NAE55xx-2. Debido a un espacio de memoria limitado, no se pueden actualizar los motores de Red MS-NAE55xx-2 a la versión 12.0 o posterior. Johnson Controls espera seguir parche con estos modelos a través de El 2023 de diciembre.
La versión 12.0 de Metasys fue la última versión principal admitida para MS-NAE55xx-3. Johnson Controls espera seguir parche con estos modelos a través de El 2024 de diciembre.
Debido a un espacio de memoria limitado, no se pueden actualizar los motores de Red MS-NxE2xxx-x, MS-NxE3xxx-x y MS-NxE4xxxx a la versión 10.0 o posterior de Metasys. Estos modelos terminaron de soporte en 30 de noviembre de 2021.
Johnson Controls pretende mantener el cumplimiento de MVE en cada versión principal y secundaria, a menos que se indique lo contrario. Los sitios MVE admiten la IU del Portal de administración de centros (SMP) y la IU de Metasys.
Johnson Controls espera mantener el cumplimiento legal de la certificación de Control de humo UL 864 en los 12 meses siguientes a la versión principal. Las versiones de SCT y CCT para la certificación de Control de humo UL 864 pueden diferir de la versión general.
Mientras que los clientes utilizan versiones antiguas de Metasys para actualizar a una versión más reciente compatible, Johnson Controls reserva la capacidad para admitir versiones anteriores en determinadas circunstancias. Metasys está diseñado para la compatibilidad y para proteger la seguridad de nuestros clientes. Los clientes deben aplicar las últimas actualizaciones y parches a sus entornos con Windows OS y SQL Server en los que se halla Metasys. El sistema Metasys no está diseñado para funcionar en una Red cibernética. Es una práctica recomendada implementar los controles de seguridad para limitar la Red y el acceso físico a Metasys y sus controladores conectados, a menos que el cliente utilice una VPN u otro medio de conexión segura, con credenciales. A este fin, los clientes deben segmentar su Red para aislar el sistema de seguridad del edificio desde la Red empresarial.
Johnson Controls lleva a cabo la seguridad de los productos en gran medida, y animamos a nuestros clientes a obtener más información sobre nuestras mejores prácticas y los avisos de producto, llamando al 844-628-2529 o visitar el sitio web del programa Cyber Program de Metasys https://www.johnsoncontrols.com/cyber-solutions/cyber-program.
Los equipos de ingeniería y asistencia técnica de Metasys esperan continuar con la compatibilidad con el BAS de Metasys con el último Linux, Windows Operating System (so) y las actualizaciones/parches de SQL, siempre que cumpla nuestros so base y SQL, tal y como se publicaron en nuestra documentación.