Información de contexto - Metasys - LIT-1900688 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 11.0

Página del catálogo del servidor de aplicaciones de datos (ADS) Lite-E

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document number
LIT-1900688
Version
11.0
Revision date
2021-04-28
Product status
Active

El servidor de aplicaciones y datos (ADS) Lite-E es un componente opcional del sistema Metasys que gestiona la recopilación y presentación de grandes cantidades de datos de tendencias, mensajes de eventos, transacciones de operadores y datos de configuración del sistema. Como Director de sitio, ADS-Lite-E proporciona una comunicación segura a una red de maquinarias de las series SNE, SNC, NAE, NCE y NIE. El ADS-Lite-E se puede comprar y utilizar en Europa y América Latina. Para obtener más información sobre NIE29, NIE39 y NIE49, póngase en contacto con los Servicios de Integración de Sistemas (SIS) de Johnson Controls®.

La IU del Portal de administración de centros de ADS-Lite-E proporciona un sistema flexible para cambiar la configuración en línea del sistema Metasys, optimizar estrategias de control y realizar tareas administrativas. El ADS-Lite-E incluye un paquete de bases de datos que cumple los estándares ODBC (Open Database Connectivity) para el almacenamiento seguro de datos históricos y de configuración.

Figura 1. IU de Gestión de centros de ADS-Lite-E

Figura 2. IU de Metasys