Introducción - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página del catálogo M4-SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active
Figura 1. M4-SNC con pantalla integrada

El motor de control de red de la serie SNC de Metasys es una oferta híbrida que proporciona supervisión y control de equipos en una oferta unificada.

A partir de la versión 13.0 de Metasys, la interfaz de usuario de Metasys reemplaza al portal de administración del sitio (SMP) como la interfaz de usuario integrada de los motores de control de red de la serie SNC. La interfaz de usuario de Metasys proporciona navegación y operación del sistema a través de dispositivos de escritorio, tableta y teléfono inteligente. Consulte Figura 2 un ejemplo de un sitio de Metasys en la interfaz de usuario de Metasys.

Figura 2. IU de Metasys

La serie SNC desempeña un papel clave en la arquitectura del sistema Metasys. Cuando se utilizan como motor de red, los SNC conectan las redes de los sistemas de automatización de edificios (BAS) a las redes IP. Proporcionan gestión de red y coordinación de control de todo el sistema a través de una o varias redes de controladores, incluidos los siguientes dispositivos:

  • Controladores de equipos de uso general de la serie CG
  • Controladores de caja VAV de la serie CV
  • Controladores de equipos de campo de las series FEC y FAC
  • Controladores de caja VAV de la serie VMA
  • Controladores de equipos terminales de la serie TEC
  • Controladores de equipos de la serie LN
  • Controladores de equipos de terceros

Además de proporcionar capacidades de control de supervisión, la serie SNC también cuenta con interfaces de entrada y salida (E/S) integradas y lógica programable para proporcionar un control directo sobre la climatización y otros equipos del sistema del edificio. SNC2515x tiene un total de 40 puntos de E/S, con 25 entradas y 15 salidas. La SNC1612x tiene un total de 28 puntos de E/S, con 16 entradas y 12 salidas. Los dos primeros números del código de producto representan el número de entradas (SNC2515x) y los dos siguientes, el número de salidas (SNC2515x). Para obtener una lista completa de los controladores y las funciones, consulte Tabla 1 . Los SNC con sufijo -0H y -04H cuentan con una pantalla en color y un teclado de navegación.

La serie SNC sucede a los motores de control de red de la serie NCE, proporcionando capacidades de supervisión y control de equipos Metasys preparadas para el futuro.

Los modelos SNC2515x y SNC1612x suceden a los motores de control de red de la serie NCE25 sin pantalla.

Los modelos SNC2515x-0H y SNC1612x-0H suceden a los motores de control de red con pantalla de la serie NCE25.

Nota: Las series SNC no constituyen sustitutos exactos del NCE. Encontrará información para instalar un SNC en SNC Installation Guide (n.º de referencia 24-10143-01892).

Integraciones Ethernet compatibles

  • BACnet/IP con lo siguiente:
    • Dispositivos BACnet/IP de Johnson Controls y de terceros
    • Unidad de control de alarmas de incendio (FACU) Simplex®
    • Control de iluminación Cree® SmartCast®
    • Control de iluminación Molex®
  • BACnet/SC
  • Transporte de telemetría MQ (MQTT)
  • Gestión de vídeo Tyco® C•CURE® 9000 o victor®
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC UA
Nota: Segundo puerto Ethernet aislado disponible con un adaptador USB aprobado, número de pieza ACC-USBETH-0.

Integraciones de bus de campo compatibles

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks®
  • Unidad de terminal remota Modbus (RTU)
  • M-Bus
  • Central de incendios Zettler®
Nota: Para las integraciones de LonWorks, Modbus y central de incendios Zettler, utilice el adaptador USB adecuado. En los puertos USB solo funcionan los adaptadores USB homologados. El adaptador USB no es necesario para Modbus. Se puede utilizar pero no es necesario.
Nota: Para M-Bus, se requiere un adaptador USB aprobado si no se utiliza una conexión IP.