Documentación de la aplicación - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página del catálogo M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

Consulte la información importante sobre la aplicación del NAE85/M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) producto. Además, consulte la Metasys for Validated Environments on Metasys UI Product Bulletin (LIT-12014261 ) para obtener información sobre qué versiones son compatibles con MVE y qué motores de control de red son compatibles como dispositivos validados en instalaciones que requieren cumplimiento normativo.