El número máximo de integraciones simultáneas que admite un motor depende de la capacidad de procesamiento de la plataforma del motor.
Un NAE8500 o un OAS que se ejecute en una plataforma con los recursos adecuados puede admitir simultáneamente un máximo de ocho integraciones basadas en proveedores. Todos los motores basados en NAE y SNx pueden admitir simultáneamente un máximo de dos integraciones basadas en proveedores. Las plataformas integradas como los motores basados en NAE y SNx tienden a limitar los recursos, por lo que algunos protocolos como KNX, C•CURE-victor, OPC UA y Zettler pueden verse afectados si se combinan con integraciones basadas en otros proveedores. Las combinaciones como KNX + Modbus no son compatibles con este tipo de modelos de motor y pueden dar lugar a un comportamiento inesperado, si se implementan. La siguiente tabla muestra el número máximo de integraciones simultáneas que se admiten en un motor basado en NAE o SNx.
Tipo de integración del proveedor | Número máximo de integraciones simultáneas admitidas (controladores de protocolo estándar) |
---|---|
Modbus (TCP o RS-485) | 2 |
M-Bus | 2 |
KNX | 1 |
C•CURE-victor | 1 |
Arquitectura unificada OPC (UA) | 1 |
Zettler | 1 |