Herramienta de configuración del sistema - Metasys - LIT-1900198 - Software Application - System Configuration Tool - 15.0

Página de catálogo de la Herramienta de configuración del sistema

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900198
Version
15.0
Revision date
2023-02-02
La herramienta de configuración del sistema (SCT) es compatible con la ingeniería, la instalación y la puesta en servicio de su sistema de automatización de edificios. La aplicación SCT permite la generación rápida fuera de línea y la configuración de todo el sitio, incluyendo la definición de puntos, dependiendo de su sistema operativo, y las siguientes integraciones:
Tabla 1. Integraciones de SCT
Sistema operativo Integraciones
Metasys
  • Redes N1, N2, BACnet®y LonWorks®
  • Protocolos de terceros Modbus, M-Bus, KNX y OPC UA
  • Integración de dispositivos MS/TP locales y remotos; definición de resúmenes y vistas de usuario a medida; creación de una lógica de control personalizada mediante una interfaz gráfica de usuario
  • Integración de los sistemas del edificio, como el control de acceso C-CURE 9000, la gestión de vídeo victor, los sistema de protección contra incendios Simplex®, Zettler® y los sistemas de iluminación conectados de los proveedores preferidos.
  • Conector de datos externo en los motores 12.0 para el transporte de telemetría MQ (MQTT).
Facility Explorer
  • BACnet/IP para los controladores de equipos FX basados en IP y otros dispositivos BACnet/IP de terceros.
  • BACnet MS/TP para los controladores de equipo FX y los controladores de equipos TEC, los controladores BACnet que no son FX y otros dispositivos BACnet MS/TP de terceros.

SCT también incluye la aplicación web SCT Pro. SCT Pro incluye un subconjunto de las características que están disponibles en SCT. Cada versión incorpora y optimiza las funciones de SCT en SCT Pro para agilizar considerablemente los flujos de trabajo y simplificar las tareas. Por ejemplo, SCT Pro cuenta con un proceso único y automatizado para actualizar los motores de red. SCT Pro también incluye características que no están disponibles en SCT. Para ver un resumen de las principales diferencias entre SCT y SCT Pro, consulte Tabla 1.

SCT y SCT Pro utilizan las mismas bases de datos y comparten el mismo sistema de programación de trabajos, denominado Cola de acción. Por tanto, puede utilizar SCT y SCT Pro indistintamente y seleccionar la aplicación más apropiada para la tarea actual.

Dependiendo de su sistema operativo, puede utilizar SCT o SCT Pro para gestionar un sitio con dispositivos de liberación mixta. Consulte los detalles en la tabla siguiente.
Tabla 2. Dispositivos compatibles con SCT
Sistema operativo Dispositivos
Metasys (versión 5.2 y superiores)
  • SNE, SNC, motor de automatización de red (NAE), motor de control de red (NCE), motor de integración (NIE)
  • Servidor de Aplicaciones y Datos o Servidor de Aplicaciones y Datos Extendido (ADS o ADX), Servidor de Aplicaciones Abiertos (OAS), Servidor de Datos Abiertos (ODS) y la interfaz de usuario de Metasys
Facility Explorer
  • F4-SNC
Para mantener la base de datos de archivos actualizada, puede programar cargas regulares desde los dispositivos en el sitio.

A partir de la versión 14.1 de SCT, se necesitan paquetes de dispositivos, paquetes de bus SA genéricos y paquetes de controladores de campo para maximizar el uso de SCT, que se pueden obtener en el portal de licencias.

La instalación de la SCT es sencilla, con un solo clic. El instalador de la SCT instala los requisitos previos de software necesarios, como Internet Information Services (IIS) y Microsoft® .NET Framework 4.7.2. Si no está presente SQL Server® Express, el instalador de SCT instala el software SQL Server 2017 CU 17.

La instalación de SCT incluye dos aplicaciones adicionales. Launcher y Software Manager. Se utiliza la aplicación Launcher para acceder tanto a la SCT como al portal de administración de centros (SMP). Puede utilizar Software Manager para gestionar las licencias de software y las características de Johnson Controls®. Por ejemplo, puede solicitar o eliminar licencias para el software SCT, los paquetes de dispositivos, los paquetes genéricos del bus SA y los paquetes de controladores de campo.

Figura 1. Interfaz de usuario de SCT