Uso de MCT para preparar un archivo de importación - Metasys - LIT-12013545 - Integración de sistemas - OPC UA Client Driver for Metasys - 11.0

Nota de aplicación de puesta en servicio de motores de red para la integración del proveedor cliente OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Antes de importar un archivo, debe configurar las opciones de importación. Después de generar una base de datos, puede modificarla con la herramienta MCT y guardarla como un archivo IMP.

Procedimiento

  1. Abra la MCT.
  2. En el menú de navegación, haga clic en Archivo.
  3. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo.
  4. En la ventana Nuevo archivo - Tipo, seleccione Integración del servidor OPC UA. Haga clic en Siguiente.
  5. A la derecha del campo Archivo de recursos, haga clic en los puntos suspensivos.
  6. En el campo de texto Nombre del servidor o IP, introduzca un nombre de servidor, o una dirección IP y un número de puerto.
    Nota: El puerto 4840 es el número de puerto predeterminado.
  7. Configure la política de seguridad, el modo de seguridad y el tipo de token de usuario según lo definido en el servidor OPC UA. Consulte la Tabla 1.
    Tabla 1. Descripciones de la configuración
    Campo Descripción
    Política de seguridad Representa la política de seguridad exigida por el servidor para establecer una nueva conexión.
    Modo de seguridad Representa el modo de seguridad exigido por el servidor para establecer una nueva conexión.
    Tipo de token de usuario Representa el tipo de autenticación de usuario exigida por el servidor para establecer una nueva conexión.
    Nota: Si se requiere una conexión segura, entonces se sitúa un certificado de cliente o un par de archivos de clave en C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\Mass Changes Tool\OPCUA directory by MCT tool. Los nombres de archivo predeterminados son mctuaclientcert.der y mctuaclientkey.pem. Descarge el archivo de certificado mctuaclientcert.der al servidor OPC UA y regístrelo como certificado de confianza.
  8. Haga clic en Conectar. Aparece un árbol de objetos.
  9. Expanda Root/Object/PLC/Modules/<Default>/Program.
  10. Seleccione la casilla Programa.
  11. Haga clic en Añadir objetos seleccionados.
  12. Haga clic en Aceptar.
  13. Modifique los parámetros de Datos Generales y Vendor Configuration Data si es necesario.
  14. Haga clic en Siguiente.
  15. Haga clic en Siguiente.
  16. Haga clic en Todos por tipo. Esto crea automáticamente carpetas y coloca los archivos apropiados dentro de ellas.
  17. Haga clic en Finalizar.
  18. Localice el objeto en el árbol Todos los elementos.
  19. Haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Exportar como archivo IMP.