Introducción - Metasys - LIT-12013545 - Integración de sistemas - OPC UA client driver for Metasys - 11.0

Nota de aplicación de puesta en servicio de motores de red para la integración del proveedor cliente OPC UA

Brand
Metasys
Product name
OPC UA client driver for Metasys
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Español (España)

Este documento describe cómo poner en servicio el driver de cliente OPC UA en un motor de automatización de redes (NAE), un SNE o un motor de red SNC. En este documento, el término motor de red se aplica a NAE, SNE y SNC.

En este documento no se explica cómo montar, cablear, conectar al suministro eléctrico o manejar un motor de Metasys. Consulte la documentación relacionada con los motores de red de la herramienta SCT de Metasys para generar y cargar una configuración en el motor.

Para crear una integración pueden utilizarse diversos procesos. Utilice la herramienta de cambios masivos (MCT) para convertir los datos de configuración en un formato que pueda importar a un sistema Metasys.

Esta nota de aplicación describe en detalle todos los pasos a realizar para añadir un driver de cliente OPC UA basado en la función de integración de drivers de protocolo compatible con los motores de red.