Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
El controlador OPC UA puede manejar diferentes niveles de una conexión segura con servidores OPC UA.
Procedimiento
- Si se requiere una conexión segura, descargue un certificado de cliente y un archivo de clave en el motor NAE, OAS, SNC o SNE como archivos de recursos, tal como se define en los parámetros 1 y 2 de la integración. Consulte la Tabla 3.
-
Descargue el archivo del certificado en el servidor OPC UA y regístrelo allí como certificado de confianza.
Nota:
- Utilice los archivos comunes generales para todos los motores de Johnson Controls. Descargue los archivos comunes de SISE Sharepoint.
- Utilice una herramienta de línea de comandos MakeOPCUACertificate.exe. Uso: Nombre de host MakeOPCUACertificate para generar archivos específicos del motor
- Los archivos comunes generales se utilizan para todos los motores de Johnson Controls.
-
Después de estos pasos puede definir diferentes niveles de seguridad en los parámetros del dispositivo.
Nota: Si se define la seguridad en un dispositivo y no se define ningún certificado de cliente o archivo de clave para el ramal de integración, la descripción del ramal OPC UA muestra Certificado cliente/Clave OPC UA ausente.