Configuración de los parámetros de los objetos de integración - Metasys - LIT-12013545 - Integración de sistemas - OPC UA Client Driver for Metasys - 11.0

Nota de aplicación de puesta en servicio de motores de red para la integración del proveedor cliente OPC UA

Product
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Después de insertar un objeto de integración VND, debe crear y establecer los parámetros predeterminados.

Procedimiento

  1. Localice el objeto Integración en el árbol Todos los elementos.
  2. Haga doble clic en el objeto Integración para abrirlo.
  3. Haga clic en la pestaña Hardware.
  4. Haga clic en Editar.
  5. A la derecha del campo Vendor Configuration Data, haga clic en los puntos suspensivos.
  6. En Modificar lista, edite los parámetros. Consulte Tabla 1.
    Tabla 1. Parámetros para la integración del cliente OPC UA
    Parámetro Descripción
    [1]

    Certificado de usuario: se utiliza solo si el tipo de token de usuario está configurado como Certificado

    Los archivos de certificados descargados como archivo de recursos tienen el formato <integration_name>.<filename>.<extension>
    Nota: Descargue primero el archivo del certificado como archivo de recursos de la integración.

    Para obtener información específica sobre los parámetros del certificado, consulte Trabajo con certificados.

    [2]
    Clave privada del certificado de usuario: se utiliza solo si el tipo de token de usuario está configurado como Certificado
    Nota: Descargue primero el archivo del certificado como archivo de recursos de la integración.

    Los archivos de clave de certificados descargados como archivo de recursos tienen el formato <integration_name>.<filename>.<extension>

    [3] Habilite el diagnóstico de las comunicaciones. Introduzca S para sí, o N para no.
    [4] Destino de las trazas de diagnóstico. Tiene que ser un puerto serie no utilizado, o una dirección IP y un puerto. Consulte Tabla 2 para conocer los identificadores de los puertos serie.
    [5]

    La configuración de la letra de la unidad heredada para el objetivo del archivo de diagnóstico.

    0 = UNIDAD USB (0 - DESHABILITAR)

    Nota: Cuando se utiliza Linux con SNx/NAE55 el parámetro se establece en CAPTURA A ARCHIVO DESHABILITADA
    [6] Solo alterar si lo indica el equipo de apoyo
    [7] Solo alterar si lo indica el equipo de apoyo
    Nota: Si utiliza una dirección IP y un puerto, configure la dirección IP y el puerto con el formato X.X.X.X:Y, donde X.X.X.X representa la dirección IP, e Y representa el número de puerto.
    Tabla 2. Identificadores de puerto serie para el diagnóstico
    Identificador Disponible para Conexión
    0 Todos los modelos  
    1 NAE55 RS-232 (A)
    SNE10xxx, SNE11xxx, SNE22xxx, SNC16xxx, SNC25xxx Adaptador de USB a RS-232
    2 NAE55 RS-232 (B)
    3 Todos los modelos FCA [RS-485]
    Nota: Utilice esta conexión si no está ya en uso para una integración.
    4 NAE55, SNE22xxx FCB [RS-485]
    Nota: Utilice esta conexión si no está ya en uso para una integración.
    Nota: Utilice el identificador 0 para desactivar la traza de diagnóstico al puerto serie o para desactivar temporalmente la comunicación con el servidor OPC UA.
    Nota: Por defecto, los puertos USB están desactivados. Para habilitar los puertos USB, cambie la configuración en el control de USB en la pestaña Enfoque de la SCT o SMP.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Guardar.