Inserción de un objeto de integración VND - Metasys - LIT-12013545 - Integración de sistemas - OPC UA Client Driver for Metasys - 11.0

Nota de aplicación de puesta en servicio de motores de red para la integración del proveedor cliente OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El objeto de integración representa el driver básico. Este objeto define los certificados utilizados por el cliente para establecer una comunicación segura y otros ajustes básicos.

Procedimiento

  1. Abra la herramienta de configuración del sistema (SCT).
  2. En la barra de navegación, seleccione Insertar.
  3. En el menú Insertar, seleccione Integración. Aparece el Asistente para insertar integraciones.
  4. En el área Seleccionar tipo de objeto, seleccione Integración VND. Haga clic en Siguiente.
  5. En el área Destino, seleccione un motor.
    Nota: Si no hay destinos válidos disponibles, es posible que se haya alcanzado la capacidad de integración. Esta capacidad depende del tipo de motor utilizado. Consulte la documentación del motor correspondiente para obtener más detalles.
  6. En el campo de texto situado a la derecha del área del Identificador, introduzca un valor de identificación único. Haga clic en Siguiente. Consulte la documentación de Metasys para conocer los detalles del identificador.
    Importante: Si los ajustes en el área de Configuración son incorrectos en línea, reinicie el asistente de instalación. No es necesario reiniciar si se configuran los cambios en la SCT.
  7. En el área Configuración, seleccione la pestaña Hardware.
    1. En el campo Vendor DLL, introduzca el nombre del archivo del driver. El archivo del driver depende del tipo de motor. Consulte la Tabla 1.
      Tabla 1. Nombres del driver
      Versión de Metasys Tipo de motor Nombre del driver
      11,0 SNE10xxx, SNE11xxx, SNE22xxx, SNC16xxx, SNC25xxx, NAE55xx libOPCUADriver.so
      11,0 NAE85xx, OAS libOPCUADriver.dll
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Haga clic en Finalizar.
  10. Haga clic en Hecho.