Flujo de trabajo de alto nivel - Metasys - LIT-12013545 - Integración de sistemas - OPC UA Client Driver for Metasys - 11.0

Nota de aplicación de puesta en servicio de motores de red para la integración del proveedor cliente OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Requisitos para la integración de datos OPC UA en Metasys.

  • Instale y configure el servidor OPC UA
  • Obtenga la licencia del motor de red con un driver de protocolo de cliente OPC UA
  • Conecte el PC de puesta en servicio y el motor de red a través de Ethenet
  • Conecte el motor de red y los servidores OPC UA a través de Ethernet
Figura 1. Flujo de trabajo OPC UA
Figura 2. Red OPC UA