Procedimiento
- Abra la SCT.
- Localice el punto de datos en el árbol Todos los elementos.
- Haga doble clic en el objeto dispositivo para abrirlo.
- Haga clic en la pestaña Hardware.
- Haga clic en Editar.
- A la derecha del campo Vendor Configuration Data, haga clic en los puntos suspensivos.
-
En Modificar lista, edite los parámetros. Consulte la Tabla 9.
Tabla 1. Parámetro de punto de datos OPC UA Parámetro Descripción [1] Tipo de referencia.
Indica cuál es el tipo de identificador de un elemento de datos OPC UA relacionado y cómo procesar el conjunto de secuencias en la referencia del proveedor.
Valores válidos:
-1 = Ninguno. El punto no se procesa
1 = Numérico. El identificador es un número.
2 = Secuencia. El identificador es una secuencia.[2] ID de atributo.
Se trata de un identificador interno, utilizado para identificar qué atributo debe leerse de un elemento de datos asociado.
Valores válidos:
-1 = Ninguno
1 = Valor actual[3] Tipo de valor.
Se trata de un identificador interno, utilizado para identificar el tipo de valor de un elemento de datos asociado.
Nota: Este valor debe ser el mismo que el tipo de datos que está configurado en el lado del servidor.Valores válidos:
-1 o 0 = Ninguno
1 = Booleano
2 = Byte con signo
3 = Byte sin signo
4 = Int16 con signo
5 = Int16 sin signo
6 = Int32 con signo. Puede provocar una pérdida de precisión.
7 = Int32 sin signo. Puede provocar una pérdida de precisión.
8 = Int64 con signo. Puede provocar una pérdida de precisión.
9 = Int64 sin signo. Puede provocar una pérdida de precisión.
10 = Flotante (32 bits)
11 = Doble (64 bits). Puede provocar una pérdida de precisión.
[4] Subtipo de valor: No se utiliza. [5] Tipo de espacio de nombres: 0 = Espacio de nombres como índice numérico
1 = Espacio de nombres como URL
[6] Espacio de nombres OPC-UA: Basado en el tipo de espacio de nombres. Expuesto como URL o índice numérico - Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar.
- Repita los pasos 1 a 8 para cada punto de datos del driver de cliente OPC UA.