Configuración de los parámetros de un dispositivo OPC UA - Metasys - LIT-12013545 - Integración de sistemas - OPC UA client driver for Metasys - 11.0

Nota de aplicación de puesta en servicio de motores de red para la integración del proveedor cliente OPC UA

Brand
Metasys
Product name
OPC UA client driver for Metasys
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Español (España)

Procedimiento

  1. Localice el objeto Dispositivo en el árbol Todos los elementos.
  2. Haga doble clic en el objeto dispositivo para abrirlo.
  3. Haga clic en la pestaña Hardware.
  4. Haga clic en Editar.
  5. A la derecha del campo Vendor Configuration Data, haga clic en los puntos suspensivos.
  6. En Modificar lista, edite los parámetros. Consulte Tabla 1.
    Tabla 1. Parámetros del dispositivo OPC UA
    Parámetro Descripción
    [1] Dirección IP y puerto TCP relacionado utilizado para alcanzar el servidor OPC UA. En lugar de una dirección IP, puede utilizar el nombre del servidor OPC UA. Si no se incluye un número de puerto, se utiliza el número de puerto predeterminado 4840.
    Nota: La dirección puede contener una referencia de árbol. Por ejemplo: 10.164.104.6:53/OPCUA/2/
    [2] Los parámetros tienen un límite de 40 caracteres. Si su enlace tiene más de 40 caracteres para el parámetro 1, puede incluir los caracteres restantes en el parámetro 2. Los enlaces no pueden superar los 80 caracteres en total.
    [3]

    Política de seguridad de OPC UA.

    Representa la política de seguridad exigida por el servidor para establecer una nueva conexión.

    Valores válidos:

    0 = No se ha definido ninguna política de seguridad

    1 = Basic128Rsa15

    2 = Basic256

    3 = Basic256Sha256

    4 = Aes128Sha256RsaOaep

    5 = Aes256Sha256RsaPss
    [4]

    Modo de seguridad de OPC UA.

    Representa el modo de seguridad exigido por el servidor para establecer una nueva conexión.

    Valores válidos:

    0 = No se ha definido ningún modo de seguridad

    1 = Firmar

    2 = Firmar y cifrar
    [5]

    Tipo de token de usuario OPC UA.

    Representa el tipo de autenticación de usuario exigida por el servidor para establecer una nueva conexión.

    Valores válidos:

    0 = Anónimo

    1= Nombre de usuario y contraseña

    2 = Certificado
    [6]

    Nombre de usuario, utilizado solo si el tipo de token de usuario está configurado como Nombre de usuario y Contraseña

    El driver encripta automáticamente este valor.

    [7]

    Contraseña, solo se utiliza si el tipo de token de usuario está configurado como Nombre de usuario y Contraseña

    El driver encripta automáticamente este valor.

    [8] Para su uso en futuras mejoras de los certificados específicos del servidor.
    [9] Para su uso en futuras mejoras de los certificados específicos del servidor.
    [10]

    Tiempo de sondeo en milisegundos.

    El driver de cliente OPC UA trabaja con suscripciones, por lo que es capaz de suscribirse a los puntos OPC UA requeridos y recibir COVs del servidor.

    Si se requiere una lectura continua, utilice este parámetro para establecer el intervalo entre solicitudes.

    De manera predeterminada, las solicitudes están deshabilitadas.
    [11] Este parámetro solo aparece si se produce un error. Proporciona mensajes de error y no es configurable.
    Nota: Para alcanzar la seguridad de usuarios y contraseñas:
    • Defina el usuario y la contraseña en el servidor OPC UA.
    • Defina el mismo usuario y contraseña en el driver OPC UA.
    • El usuario y la contraseña se encriptan y se almacenan en los parámetros del proveedor [6] y [7].
    • Cuando los parámetros de nombre de usuario o contraseña cifrados superan el tamaño máximo del parámetro del proveedor, se añaden al final de la lista de parámetros.
    • No modifique ni elimine la configuración porque el nombre de usuario y la contraseña no sean válidos.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Guardar.