Dispositivos de campo y puntos relacionados - Metasys - LIT-12013545 - Integración de sistemas - OPC UA client driver for Metasys - 11.0

Nota de aplicación de puesta en servicio de motores de red para la integración del proveedor cliente OPC UA

Brand
Metasys
Product name
OPC UA client driver for Metasys
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Español (España)

Un dispositivo de campo representa la conexión física con un servidor OPC UA remoto. Puede configurar todos los ajustes para establecer un canal de comunicación con el servidor remoto. Utilice puntos individuales para gestionar un único elemento de datos OPC UA.

Puede insertar dispositivos y puntos de campo de dos maneras:
  • Cree manualmente puntos y dispositivos de campo.
  • Importe un archivo a través de la aplicación MCT.