Conexiones de cables - Metasys - LIT-12013545 - Integración de sistemas - OPC UA Client Driver for Metasys - 11.0

Nota de aplicación de puesta en servicio de motores de red para la integración del proveedor cliente OPC UA

Product
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Comunicación Ethernet
  • Conecte el motor de red y el servidor OPC UA a un interruptor de red utilizando un cable de conexión RJ45 estándar.
  • Configure los interruptores y routers gestionados para garantizar que el motor de red y los servidores OPC UA puedan comunicarse entre sí.