Resolución de problemas de descubrimiento automático - Metasys - LIT-12013150 - System Integration - Modbus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de Modbus

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > Modbus Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013150
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Si no aparece ningún punto en la lista de Wizard Auto Detect Utility durante el proceso de descubrimiento automático, puede ser incorrecta la referencia al archivo VMD en el parámetro 8 de los datos de configuración del proveedor del dispositivo.

Los mensajes de error aparecen en el campo Protocol Description de la ficha Hardware del objeto de integración. En la Tabla 1 se describen los posibles mensajes de error. Si recibe un error no incluido en la Tabla 1, solicite asistencia al proveedor del archivo VMD.

Así mismo, si persisten los problemas de descubrimiento automático, siga estos pasos:

  1. Envíe un comando Disable al objeto de integración de Modbus.
  2. Actualice o corrija el archivo de recursos en la integración.
  3. Envíe un comando Enable al objeto de integración de Modbus.
  4. Reintente el proceso de descubrimiento automático.
Tabla 1. Errores de descubrimiento automático

Mensaje de error

Descripción

Modbus wrong trunk

‘<Nombre de integración>’

El proceso de descubrimiento automático no encuentra el archivo VMD. Esto ocurre si hay una cadena incorrecta en el ID de integración especificado en el parámetro 8 del dispositivo.

Modbus wrong res.

‘<Nombre de archivo VMD>’

El proceso de descubrimiento automático no encuentra el archivo VMD. Esto ocurre si hay una cadena incorrecta en el nombre del archivo VMD especificado en el parámetro 8 del dispositivo. Para corregir este error, edite el valor de la cadena especificada en el parámetro 8 para que coincida con el nombre del archivo VMD.

Modbus AccErr

‘<Nombre de VMD>’

El archivo VMD no se considera válido.

Modbus ExtErr

‘<Nombre de VMD>’

El contenido del archivo VMD no es válido.

Modbus .def failed

‘<Nombre de VMD>’

La comprobación de validez del archivo devuelve un error. Esto ocurre si el archivo VMD se ha renombrado.

Modbus wrong PW

‘<Nombre de VMD>’

El archivo VMD se ha cifrado con una contraseña incorrecta y no puede utilizarse.

Modbus error

‘<Nombre de VMD>’

El archivo VMD no puede abrirse por un motivo indeterminado (distinto de los anteriores).