Mediante la integración puede leer el valor de los datos que proceden directamente del dispositivo integrado. Esta información se almacena en el atributo Field Value de la ficha Hardware del objeto. Consulte Figura 1. La cadena contiene el registro o la dirección de la bobina del punto y el valor en formato binario o hexadecimal.
Figura 1. Ficha Hardware del objeto

Figura 2 muestra un ejemplo de un mensaje de error sobre el valor de campo procedente del dispositivo. La información del atributo Field Value le ayudará a corregir el error.
Figura 2. Mensaje de error del dispositivo