Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Procedimiento
- Use el Launcher para iniciar sesión en el SMP del motor de red. Si necesita instalar Launcher, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
- Arrastre el objeto de integración de Modbus desde el panel de navegación al de visualización.
- Haga clic en la pestaña Hardware y luego en Editar.
-
Haga clic en el botón examinar junto a Vendor Configuration Data para abrir el cuadro de diálogo Modificar lista. Figura 1 muestra los valores predeterminados para una integración RTU y TCP.
Figura 1. Parámetros predeterminados en una integración RTU (izquierda) y una integración TCP (derecha)
-
En el cuadro de diálogo Modificar lista, modifique los parámetros predeterminados según requiera la integración. El sistema guarda todos los cambios de forma automática. Consulte una lista de valores de parámetros en la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros de integración de VND Parámetro
Valor
[1] 1
Representa el puerto de comunicación serie.
[2]1
Representa la velocidad en baudios (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 76800 o 115200).
[3]1
Representa el número de bits de datos (fijado en 8).
[4]1
Representa la paridad (N = Ninguna, E = Par, O = Impar).
[5]1
Representa el número de bits de parada (1 o 2).
[6]1
Representa el tipo de puerto y no es modificado por el usuario. Es la retroalimentación del driver según el parámetro. Para obtener más información, consulte la Tabla 6.
[7]
Especifica si se debe capturar un archivo de registro de los intercambios de paquetes Modbus en la unidad USB para mostrar el tráfico en un puerto de comunicación RS-232 del NxE (Y = habilitar registro; N = deshabilitar registro; A = registro avanzado, con descripciones detalladas de los errores).
Si el parámetro se define en Y:- En el caso de NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, NIE29, NIE39, NIE49 y NIE59, los mensajes de diagnóstico se reciben y pueden capturarse mediante un programa de terminal serie.
- En el caso de SNE y SNC, los mensajes de diagnóstico se reciben y pueden capturarse mediante un programa de terminal serie.
- Con NAE85 los archivos de registro se capturan en el puerto USB.Nota: Solo con dispositivos NAE85, si utiliza una unidad USB, introdúzcala antes de activar la captura de registro y extráigala antes desactivar el registro.
[8]
Representa el puerto de comunicación que registra el tráfico Modbus cuando el parámetro 7 se define en Y o A. El puerto predeterminado es 0, lo que significa que no se efectúa ninguna captura en el puerto serie.
[9]
El parámetro no se utiliza, porque la captura en USB está deshabilitada para todos los modelos excepto NAE85. En el caso de los NAE85, este parámetro representa la unidad USB donde se guarda el archivo de registro cuando el parámetro 7 se define en Y.
[10]
Representa la estrategia de sondeo. Si se define en Y, el controlador siempre sondea los puntos. Si se define N, los puntos solo se sondean bajo petición. Este parámetro se utiliza para aumentar el rendimiento de comunicación.
Si el parámetro está configurado como N, debe introducir una cantidad de tiempo en el campo Temporary Status Item Expiration Time. El tiempo de caducidad del elemento de estado temporal es la cantidad de tiempo después de la cual un punto se declara no encuestado. Este lapso de tiempo debe ser mayor que cualquier otro que se defina para procesos o tendencias. Por ejemplo, si las tendencias se ajustan en un intervalo de muestreo de 600 segundos, el valor de Temporary Status Item Expiration Time puede ser 1000 segundos.
Si el parámetro se define en Y, no hace falta especificar el valor de Temporary Status Item Expiration Time.
[11] Representa la estrategia de gestión fuera de línea. Si se define en Y, un dispositivo que no responda a un mensaje de Modbus se considerará fuera de línea y no se le enviarán más mensajes hasta el siguiente ciclo de sondeo. Cuando un dispositivo está fuera de línea, se envía un solo mensaje para el número de reintentos configurado. Si se define en N, todos los mensajes de Modbus se envían al dispositivo para el número de reintentos configurado, incluso aunque no responda.
Nota: Los modelos NAE85 solo admiten comunicación Ethernet TCP, no son compatibles con RTU.Tabla 2. Referencia de puertos serie para comunicación SERIE Identificador Disponible para Conexión Tipo de puerto 0 2
Todos los modelos - Ninguno 1 NxE2, NxE3, NxE4, NxE5
RS-232C (A)
RS232
SNExxxxx
Primer adaptador de USB a RS232 3
RS232
SNCxxxxx
Primer adaptador de USB a RS2323
RS232
2 NxE3xxx
RS-232C (B)
RS232
NxE4xxx
RS-232C (B)
RS232
NxE5xxx
RS-232C (B)
RS232
SNExxxxx
Segundo adaptador de USB a RS232 4Nota: Si el primer adaptador USB a RS-232 se retira o está defectuoso cuando el motor se reinicia, el segundo adaptador USB a RS-232 se convierte en el primer adaptador USB a RS-232RS232
SNCxxxxx
Segundo adaptador de USB a RS2324Nota: Si el primer adaptador USB a RS-232 se retira o está defectuoso cuando el motor se reinicia, el segundo adaptador USB a RS-232 se convierte en el primer adaptador USB a RS-232RS232
3 NxE3xxx
Bus FC
RS485
NxE4xxx
Bus FC
RS485
NxE5xxx
Bus FC A
RS485
SNExxxxx
Bus FC A
RS485
SNCxxxxx
Bus FC
RS485
4 NCE251x 5
Bus FC
RS485
NIE291x5
Bus FC
RS485
NxE55xx
FC Bus B
RS485
SNE2xxxx
FC Bus B
RS485
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Modificar lista.