Inserción de una integración VND - Metasys - LIT-12013150 - System Integration - Modbus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de Modbus

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > Modbus Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013150
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Procedimiento

  1. Use el Launcher para iniciar sesión en el SMP del motor de red. Si necesita instalar Launcher, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
  2. Arrastre el objeto del dispositivo NxE, SNE, o SNC desde el panel de navegación al de visualización. Aparece la pantalla con fichas Focus .
  3. Haga clic en Insertar > Integración . Aparece el Asistente para insertar integraciones.
  4. En la ventana Seleccionar tipo de objeto, haga clic en Integración VND y luego en Siguiente.
  5. En la ventana Destino, haga clic en el objeto de NxE, SNE o SNC y luego en Siguiente.
  6. En la ventana Identificador, introduzca un nombre único y breve (10 caracteres como máximo) para la integración. Por ejemplo, ModbusRTU or ModbusTCP. Haga clic en Siguiente.
  7. En la ventana Configurar, haga clic en la pestaña Hardware. En el campo Vendor Driver, introduzca el nombre del controlador de acuerdo con la tabla siguiente.
    Nota: El campo Vendor driver distingue entre mayúsculas y minúsculas. Introduzca solo el nombre del controlador.
    Tabla 1. Nombres de archivo de controlador de proveedor que se deben usar

    Motor de red

    Primer controlador

    Segundo controlador

    Controladores subsiguientes

    NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, NIE29, NIE39, NIE49, NIE59, SNExxxxx, SNCxxxxx

    libModbusDriver.so

    libModbusDriver_1.so

    -

    NAE85

    ModbusDriver_TCP.dll

    ModbusDriver_TCP_1.dll

    ModbusDriver_TCP_2.dll (3º)

    ModbusDriver_TCP_3.dll (4º)

    Nota: El nombre del controlador distingue entre mayúsculas y minúsculas, a excepción del controlador NAE85.
    Figura 1. Asistente para insertar integraciones - Configurar

  8. En el campo Vendor Reference, introduzca RTU (para RS-485 o RS-232) o TCP (para Ethernet) para indicar el modo de comunicación. En el caso del NAE85, introduzca solo TCP.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. En la ventana Resumen, haga clic en Finalizar. Aparece el Asistente para extensión.
  11. Haga clic en Nuevo dentro de la sección Resource del Asistente para extensión. Aparece la ventana Seleccionar archivo.
  12. En la ventana Seleccionar archivo, haga clic en Examinar.
  13. Vaya al archivo de integración de Modbus (VMD) correspondiente a su modelo de dispositivo Modbus y haga clic en Abrir para rellenar el campo Nombre de archivo de la ventana Seleccionar archivo.
    Figura 2. Selección de un archivo VMD

    Nota: El archivo VMD es específico del modelo, no del dispositivo. Por ejemplo, si hay 50 dispositivos Modbus del mismo modelo, utilice el mismo archivo VMD como archivo de recursos para cada dispositivo.
  14. Haga clic en Siguiente.
  15. En la ventana Configurar, verifique los nombres de objeto de recurso y de archivo. En la sección Estado de la ventana Configurar, el nombre de archivo está formado por el nombre del objeto de integración, un punto separador y el nombre completo del archivo VMD. El nombre del archivo de recursos no puede tener más de 40 caracteres y se recomienda que el nombre de objeto de integración sea corto. Además, el nombre del archivo de recursos debe coincidir con el nombre de archivo introducido en el parámetro 8 del cuadro de diálogo Modificar lista al insertar un dispositivo de campo. Consulte Tabla 1.
  16. Haga clic en Siguiente.
    Figura 3. Asistente para insertar archivos de recursos - Configurar

  17. En la ventana Resumen, haga clic en Finalizar. El archivo VMD recién añadido aparece en la sección Resource del Asistente para extensión.
    Figura 4. Asistente para extensión con archivo de recursos

  18. Haga clic en Hecho.
  19. Si necesita incorporar una segunda integración de Modbus, repita los pasos 3 a 18, lo que incluye insertar de nuevo un archivo de recursos para posibilitar la segunda integración. Consulte en la Tabla 1 los nombres de archivo que puede asignar al controlador. Es posible incorporar hasta cuatro integraciones de Modbus para un NAE85.