Tabla de asignación de puntos - Metasys - LIT-12013150 - System Integration - Modbus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de Modbus

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > Modbus Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013150
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

No es posible añadir puntos de campo mediante una configuración manual. Solo se admite el proceso de descubrimiento automático. Para incorporar una integración de dispositivo Modbus a una integración de proveedor de motor de red, necesita el archivo VMD representativo de la base de datos completa para su dispositivo Modbus específico.

Para cada integración de Modbus en el motor de red puede haber uno o varios archivos VMD que incluyan una base de datos específica asociada a uno o varios dispositivos Modbus. La única restricción es que todos los dispositivos de distintos fabricantes utilicen la misma pauta de comunicación (velocidad en baudios, bits de parada, bits de datos y paridad). Por ejemplo, si en un mismo ramal de proveedor de Modbus hay dos generadores Caterpillar, cuatro medidores Square D y una caldera Fireye®, deberá añadir distintos archivos VMD como recursos al objeto de integración de Modbus. En este ejemplo quedarían definidos siete dispositivos bajo el objeto de integración de Modbus.