Para aumentar la funcionalidad de un motor de red se le puede incorporar más de un dispositivo de campo en una única integración de Modbus. En el caso de Modbus/RTU, los requisitos son que todos los dispositivos se conecten al ramal de integración de forma encadenada, que todos se comuniquen a la misma velocidad de transmisión y que cada dispositivo tenga una asignación de dirección Modbus única. Para cada dispositivo, se asocia un archivo de recursos VMD y, a continuación, se realiza un descubrimiento automático para asignar los puntos de campo.