Inserción de puntos de campo - Metasys - LIT-12013150 - System Integration - Modbus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de Modbus

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > Modbus Vendor Integration
Document number
LIT-12013150
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Procedimiento

  1. Use Launcher para iniciar sesión en el SMP del motor de red. Si necesita instalar Launcher, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
  2. Arrastre el nuevo objeto del dispositivo desde el panel de navegación al de visualización.
  3. Haga clic en Insert > Field Point . Aparece Insert Point Wizard.
  4. En la ventana Destination, seleccione el elemento principal del punto de campo y haga clic en Next.
  5. En la ventana Select Definition Mode, haga clic en Assisted y luego en Invoke Auto Discovery.
    Figura 1. Insert Point Wizard - Select Definition Mode

    Los resultados del descubrimiento automático aparecen en la ventana Wizard Auto Detect Utility.

    Figura 2. Ventana Wizard Auto Detect Utility

  6. Haga clic en Close cuando haya terminado de ver los resultados del descubrimiento automático. Aparece la ventana Point Mapping Utility.
  7. En la ventana Point Mapping Utility, seleccione los puntos de la izquierda que le interesen para incluirlos en Points To Map Summary, a la derecha. Para incluir todos los puntos en el resumen, haga clic en Map All.
  8. Cuando termine de seleccionar puntos, haga clic en Next.
  9. En la ventana Summary, haga clic en Finish para finalizar el proceso de descubrimiento automático de puntos de campo.