Cambio del tipo de comunicación - Metasys - LIT-12013150 - System Integration - Modbus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de Modbus

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > Modbus Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013150
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si desea cambiar de un sistema RTU a un sistema TCP, o viceversa, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU de SMP y vaya al sistema que contiene el objeto de integración de Modbus que desea cambiar.
  2. Arrastre el objeto de integración de Modbus desde el panel de navegación al de visualización.
  3. Haga clic en la pestaña Hardware.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Cambie el tipo de RTU a TCP, o a la inversa, introduciéndolo en el campo Vendor Reference.
  6. Reinicie el motor de red.
  7. Inicie sesión en el motor de red usando la aplicación Launcher para verificar el funcionamiento.
  8. Modifique los parámetros de integración de Modbus y de dispositivo de campo Modbus para el nuevo tipo de comunicación y dispositivo. Consulte Modificación de parámetros de integración y Inserción de un dispositivo de campo.
  9. Haga clic en Guardar.