Para incorporar una integración de Modbus como una integración de VND en un motor de red hace falta lo siguiente:
- Un motor de red Johnson Controls® correctamente instalado, programado y equipado con un controlador de integración Modbus RTU/TCP. El controlador de integración se instala automáticamente con la instalación de software para el motor de red. Consulte Inserción de una integración VND.
-
Un archivo de recursos VMD (definición de modelo de proveedor) que represente al dispositivo Modbus que se desea integrar. Use VMD Generator Express para crear y modificar un archivo VMD. El archivo VMD contiene la lista de puntos para un dispositivo Modbus específico. Se utiliza en el proceso de descubrimiento automático. Consulte Inserción de puntos de campo. No es posible crear una configuración para la integración de Modbus sin tener el archivo VMD apropiado. Consulte VMD Generator Express Application Note (LIT-12011931) para obtener información.