En este documento se describe cómo añadir, configurar y poner en servicio una integración de unidad de terminal remota (RTU) Modbus® para un motor de red. La función de integración Modbus es compatible con las siguientes series de motores de red y versiones de software:
- Las series SNE y SNC que admitían la función de integración Modbus desde su introducción en la versión 10.1
- Series NIE29, NIE39, NIE49, NIE59 y NIE89
- Series NCE25, NAE35 y NAE45 actualizadas a la versión 9.0.7 o superiores
- Series NAE55xx-2, -3 actualizadas a la versión 10.0 o superiores
- NAE85 y LCS85 actualizados a la versión 10.0 o superiores
En este documento también se describe cómo actualizar un NIE29, NIE39 o NIE49 de la versión 9.0 a la 9.08, y un NIE59 de la versión 9.0 a la 11.0, para mantener la capacidad de integración Modbus.
En este documento no se explica cómo montar, cablear o suministrar alimentación a un NAE, SNE o SNC, cómo crear o descargar una base de datos de archivos para un sitio del sistema Metasys, ni cómo configurar un NAE, SNE o SNC para monitorizar y controlar un sistema de automatización de edificios (BAS).