Ejemplos de integración Modbus - Metasys - LIT-12013150 - System Integration - Modbus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de Modbus

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > Modbus Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013150
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
Nota: El número y tipos de puertos de comunicación compatibles con la integración Modbus, así como el número de ramales y dispositivos Modbus admitidos por un motor de red, dependen de la serie de modelos de motor de red específicos. Consulte la Tabla 10 para obtener detalles concretos.

Figura 1 muestra cómo se configuran los diferentes modelos y dispositivos NxE en las integraciones Modbus que utilizan la comunicación RTU y TCP.

Figura 1. Dispositivos conectados a un NAE55 y un NAE85 mediante Modbus RTU y Modbus TCP

Figura 2 muestran otro ejemplo utilizando un modelo NxE y dispositivos con integraciones Modbus.

Figura 2. Dispositivos conectados a un NAE35 o NAE45 mediante integraciones de dos Modbus RTU

Figura 3. Dispositivos conectados a un SNC mediante Modbus RTU