Captura en puerto USB - Metasys - LIT-12013150 - System Integration - Modbus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de Modbus

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > Modbus Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013150
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: La captura en puertos USB solo está disponible para NAE85 en la versión 10.0 o posterior.

Procedimiento

  1. Introduzca una unidad flash USB en el puerto USB del NAE85. Espere dos minutos a que se inicialice la unidad flash.
  2. Arrastre el objeto de integración de Modbus desde el panel de navegación al de visualización y haga clic en la ficha Hardware.
  3. Haga clic en Edit y después en el botón examinar para abrir la lista de parámetros de Vendor Configuration Data. En el cuadro de diálogo Modify List:
    • Defina el parámetro 7 en Y (Sí) o A (avanzado).
    • Defina el parámetro 9 en la letra de unidad asignada a la unidad flash USB.
    Consulte el ejemplo de la Figura 1.
    Figura 1. Ejemplo de diagnóstico en puerto USB

  4. Haga clic en OK para guardar los cambios, cierre el cuadro de diálogo y haga clic en Save dentro de la ficha Hardware para guardar el objeto de integración de Modbus. Se inicia el modo de diagnóstico.
  5. Capture datos durante unos 10 minutos y, a continuación, desactive el modo de diagnóstico abriendo de nuevo la lista de parámetros de Vendor Configuration Data. Defina el parámetro 7 en N (No) y guarde la modificación. El archivo de captura de depuración se almacena en la unidad flash. El nombre del archivo de texto es ModbusDriver_TCP‑<año><mes><día>T<hora><minuto><segundo>.log.

    Ejemplo: ModbusDriver_TCP-20181004T144500.log.

  6. Extraiga la unidad flash del puerto USB.
  7. Analice el archivo de registro en un editor de texto. El archivo de registro contiene toda la información relacionada con el tráfico de integración y comunicación en formato hexadecimal. Para facilitar el diagnóstico del sistema, el equipo de integración de sistemas cuenta con una guía de diagnóstico de Modbus que puede descargarse en el portal de empleados de Johnson Controls: https://my.jci.com/sites/SISEngSol/Pages/TeamHome.aspx.