Punto desencadenante de lectura - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus

Brand
Metasys
Product name
M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
Language
Español (España)

El punto desencadenante de lectura es un punto BO que se añade automáticamente durante el descubrimiento automático. Este punto fuerza una actualización inmediata del dispositivo que es independiente del parámetro 5 de retardo de lectura definido en la configuración del dispositivo. La estructura de un punto desencadenante de lectura se describe en la Tabla 1. Consulte Comportamiento de sondeo para obtener más información sobre este punto.

Tabla 1. Atributos de punto desencadenante de lectura

Atributo de objeto de Metasys

Descripción

Definición del punto

Object ID (máximo 32 caracteres)

Object ID = desencadenante de lectura (solo cuando el punto se inserta mediante descubrimiento automático).

Se define con la cadena Readout Trigger

Name (máximo 400 caracteres)

Nombre de usuario del objeto = desencadenante de lectura (solo cuando el punto se inserta mediante descubrimiento automático).

Se define con la cadena Readout Trigger

Description (máximo 40 caracteres)

Descripción del objeto

No se utiliza.

Vendor Configuration Data

Solo se utiliza un parámetro. Representa el punto virtual.

[1]: Debe definirse en 1.

Estado del punto

Present Value

El valor de este atributo siempre es 0 (N/A). Cuando se define en 1 (Reset), el comando de lectura fuerza una actualización del dispositivo y el punto se restablece en el valor 0.

Unreliable

No se utiliza (solo lectura)