El punto de medición es un valor de los dispositivos M-Bus que se representa mediante un punto AI.
|
Atributo de objeto de Metasys |
Descripción |
|---|---|
|
Definición del punto |
|
|
Object ID (máximo 32 caracteres) |
Object ID = Donde:
|
|
Name (máximo 400 caracteres) |
Nombre de usuario del objeto = Donde:
|
|
Description (máximo 40 caracteres) |
Descripción de la medición. |
|
Vendor Configuration Data |
Representa los parámetros del punto de medición. Consulte Tabla 2. |
|
Estado del punto |
|
|
Present Value |
Representa el valor de la medición, que depende del tipo de medición representado por el punto y es de solo lectura. |
|
Unreliable |
No se utiliza. |
Debe modificar los valores de parámetro para un nuevo punto de medición. Los parámetros predeterminados se muestran en la Figura 1. Consulte una lista de valores de parámetros en la Tabla 2.
|
Parámetro |
Valor |
|---|---|
|
[1] |
Debe definirse en 0 para un punto de campo. |
|
[2] |
Representa información de subunidad de M-Bus. |
|
[3] |
Representa la información de campo de la función de M-Bus. Seleccione uno de los siguientes:
|
|
[4] |
Representa información de número de almacenamiento de M-Bus. |
|
[5] |
Representa información de tarifa de M-Bus. |
|
[6] |
Representa la información del campo de información de valor (VIF) de M-Bus sin multiplicador con cuatro dígitos hexadecimales. |
|
[7] |
Representa el contador interno que se usa como identificador único cuando se encuentran dos o más puntos con la misma información durante el descubrimiento automático. |
|
[8] |
Especifica si el valor del campo se interpreta con o sin signo. |
| [9] |
Representa un factor que permite simplificar los cálculos para ahorrar esfuerzo. Por ejemplo, puede usarlo para mostrar datos energéticos en MWh, en lugar de las unidades predeterminadas, kWh. La fórmula de este ejemplo sería (Parámetro9 * ValorRealMBus) + Parámetro10. |
| [10] |
Representa una compensación que permite simplificar los cálculos para ahorrar esfuerzo. |