Captura en puerto USB - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: La captura en puertos USB solo está disponible para NAE85.

Procedimiento

  1. Introduzca una unidad flash USB en el puerto USB del NAE85. Espere 2 minutos a que se inicialice la unidad flash.
  2. Arrastre el objeto de integración de M-Bus desde el panel de navegación al de visualización y después haga clic en la ficha Hardware.
  3. Haga clic en Edit y después en el botón examinar para abrir la lista de parámetros de Vendor Configuration Data. En Modify List:
    • Defina el parámetro 7 en Y (Sí).
    • Defina el parámetro 9 en la letra de unidad asignada a la unidad flash USB.
    Consulte el ejemplo de la Figura 1.
    Figura 1. Ejemplo de diagnóstico en puerto USB

  4. Haga clic en OK para guardar los cambios, cierre el cuadro de diálogo y haga clic en Save dentro de la ficha Hardware para guardar el objeto de integración de M-Bus. Se inicia el modo de diagnóstico.
  5. Ejecute el comando del punto desencadenante de lectura en todos los dispositivos que desea analizar.
  6. Desactive el modo de diagnóstico abriendo la lista de parámetros de Vendor Configuration Data. Defina el parámetro 7 en N (No) y guarde la modificación. El archivo de captura del diagnóstico se almacena en la unidad flash. El nombre del archivo de texto es MBusDriver_TCP‑<año><mes><día>T<hora><minuto><segundo>.log.

    Ejemplo: MBusDriver_TCP-20181004T144500.log

  7. Extraiga la unidad flash del puerto USB.
  8. Use un editor de texto para revisar el archivo de registro. El archivo de registro contiene toda la información relacionada con el tráfico de integración y comunicación en formato hexadecimal.