Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Procedimiento
- Use el Launcher para iniciar sesión en el SMP del motor de red. Si necesita instalar Launcher, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
- Arrastre el objeto de integración de M-Bus desde el panel de navegación al de visualización.
- Haga clic en la pestaña Hardware y luego en Editar.
-
Haga clic en el botón examinar junto a Vendor Configuration Data para abrir el cuadro de diálogo Modificar lista. Figura 1 muestra los parámetros predeterminados para una integración SERIE y una integración TCP.
Figura 1. Parámetros predeterminados en una integración SERIE (izquierda) y una integración TCP (derecha)
-
En el cuadro de diálogo Modificar lista, modifique los parámetros predeterminados según requiera la integración. El sistema guarda todos los cambios de forma automática. Consulte una lista de valores de parámetros en la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros de la integración VND Parámetro
Valor
[1] 1
Representa el puerto de comunicación serie. Consulte en la Tabla 2 los puertos de comunicación disponibles en los motores de red.
[2]1
Representa la velocidad en baudios (300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 o 38400 bits por segundo).
[3]1
Representa el número de bits de datos (valor fijo: 8).
[4]1
Representa la paridad (valor fijo: E = par).
[5]1
Representa el número de bits de parada (valor fijo: 1).
[6]1
Representa el tipo de puerto. Seleccione uno de los siguientes:
- RS485 si se utilizan conectores FC.
- RS232 si se utilizan conectores RS232 DB9.
[7]
Especifica si se deben capturar las operaciones del controlador de M-Bus para mostrar el tráfico en un puerto de comunicación serie (Y = habilitar registro; N = deshabilitar registro).
Si el parámetro se define en Y:- En el caso de NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, NIE29, NIE39, NIE49 y NIE59, los mensajes de diagnóstico se reciben y pueden capturarse mediante un programa de terminal serie.
- En el caso de SNE y SNC, los mensajes de diagnóstico se reciben y pueden capturarse mediante un programa de terminal serie.
- Con NAE85 los archivos de registro se capturan en el puerto USB.Nota: Solo con dispositivos NAE85, si utiliza una unidad USB, introdúzcala antes de activar la captura de registro y extráigala antes desactivar el registro.
Si el parámetro 7 se define en Y y el parámetro [8] no se define en 0, los archivos de registro se capturan en el puerto serie, de manera que sirven para depurar. Consulte Archivos de diagnóstico y asistencia técnica para obtener más información.
Solo con dispositivos NAE85, si utiliza una unidad USB, introdúzcala antes de activar la captura de registro y extráigala antes desactivar el registro.
[8]
Ya no se utilizan nombres de puerto. El valor predeterminado es 0 para todos los motores.
De USB a RS-232 se utiliza un dispositivo serie (ID 1) que posibilita plenamente un diagnóstico serie que depende de las ID 1 a 4 de tipo de puerto del NxE/SNE/SNC.
[9]
El parámetro no se utiliza, porque la captura en USB está deshabilitada para NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, NIE29, NIE39, NIE49 y NIE59. En el caso de los NAE85, este parámetro representa la unidad USB donde se guarda el archivo de registro cuando el parámetro 7 se define en Y.
[10]
No se utiliza en esta integración.
[11]
Solo para uso interno; contacte con su centro de asistencia si necesita ajustar este parámetro.
[12] 2
Representa la dirección IP en formato IPv4 y el puerto utilizado por el convertidor de nivel, por ejemplo: 10.146.211.135:26.
Nota: Este parámetro solo se utiliza en el proceso de descubrimiento automático. Una vez que se ha asignado un dispositivo conectado al convertidor de nivel especificado, el valor de este parámetro se guarda en el objeto del dispositivo (parámetro 7). Cuando se hayan asignado todos los dispositivos conectados al convertidor de nivel especificado, puede modificar este valor para ejecutar el descubrimiento automático con otro convertidor de nivel preconfigurado.[13]
Representa el tiempo de espera de bus en milisegundos para el descubrimiento de dispositivos.
Nota: Este parámetro solo se utiliza en el proceso de descubrimiento automático de dispositivos.Incremente el valor de este parámetro si el descubrimiento automático no detecta ningún dispositivo o si faltan dispositivos.
[14]
Escanea en busca de dispositivos con el mensaje
ReqUD2en lugar deSendNKE.Tabla 2. Referencia de puertos serie para comunicación SERIE Identificador Disponible para Conexión Tipo de puerto 0 3
Todos los modelos - Ninguno 1 NxE3, NxE3, NxE4, NxE5 RS-232C (A)
RS232
SNExxxxx
Primer adaptador de USB a RS232 4
RS232
SNCxxxxx
Primer adaptador de USB a RS2324
RS232
2 NxE3xxx
RS-232C (B)
RS232
NxE4xxx
RS-232C (B)
RS232
NxE5xxx
RS-232C (B)
RS232
SNExxxxx
Segundo adaptador de USB a RS232 5Nota: Si el primer adaptador USB a RS-232 se retira o está defectuoso cuando el motor se reinicia, el segundo adaptador USB a RS-232 se convierte en el primer adaptador USB a RS-232RS232
SNCxxxxx
Segundo adaptador de USB a RS2325Nota: Si el primer adaptador USB a RS-232 se retira o está defectuoso cuando el motor se reinicia, el segundo adaptador USB a RS-232 se convierte en el primer adaptador USB a RS-232RS232
3 NxE3xxx
Bus FC
RS485
NxE4xxx
Bus FC
RS485
NxE5xxx
Bus FC A
RS485
SNExxxxx
Bus FC A
RS485
SNCxxxxx
Bus FC
RS485
4 NCE251x 6
Bus FC
RS485
NIE291x6
Bus FC
RS485
NxE55xx
Bus FC B
RS485
SNE2xxxx
Bus FC B
RS485
5 SNExxxxx
Primer adaptador de USB a M-Bus4
MBUS-MM
SNCxxxxx
Primer adaptador de USB a M-Bus4
MBUS-MM
6 SNExxxxx
Segundo adaptador de USB a M-Bus
MBUS-MM
SNCxxxxx
Segundo adaptador de USB a M-Bus
MBUS-MM
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Modificar lista.