Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Nota: Si utiliza el modo de comunicación TCP, debe configurar el convertidor de nivel en red antes de seguir las instrucciones de esta sección. Consulte Configuración del convertidor de nivel en red.
Procedimiento
- Use Launcher para iniciar sesión en el SMP del motor de red. Si necesita instalar Launcher, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
- Arrastre el objeto del dispositivo de motor de red desde el panel de navegación al de visualización. Aparece la pantalla con fichas Focus para el motor de red.
- Haga clic en Insert > Integration . Aparece Insert Integración Wizard.
- En la ventana Select Object Type, haga clic en VND Integration y luego en Next.
- En la ventana Destination, haga clic en el objeto de motor de red y luego en Next.
- En la ventana Identifier, introduzca un nombre único para el ramal de integración y haga clic en Next.
-
En la ventana Configure, haga clic en la ficha Hardware. En el campo Vendor Driver, introduzca el nombre del controlador de acuerdo con la tabla siguiente.
Nota: El campo Vendor driver distingue entre mayúsculas y minúsculas. Introduzca solo el nombre del controlador.
Tabla 1. Nombres de archivo de controlador de proveedor que se deben usar Motor de red
Primer controlador
Segundo controlador
Controladores subsiguientes
NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, NIE29, NIE39, NIE49, NIE59, SNExxxxx, SNCxxxxx
libMBusDriver.so
libMBusDriver_1.so
- NAE85
MBusDriver_TCP.dll
MBusDriver_TCP_1.dll
MBusDriver_TCP_2.dll (3º)
MBusDriver_TCP_3.dll (4º)
-
En el campo Vendor Reference, introduzca SERIAL si se trata de un convertidor de nivel serie o TCP si es un convertidor de nivel en red, para indicar el modo de comunicación. En el caso del NAE85, introduzca solo TCP.
Figura 1. Insert Integration Wizard - Configure
Nota: Si selecciona TCP, el convertidor de nivel debe haberse configurado previamente. Si el convertidor de nivel no está configurado, vaya a Configuración del convertidor de nivel en red, siga las instrucciones de configuración y continúe en el paso 9 de esta sección para insertar la integración. - Haga clic en Next.
- En la ventana Summary, haga clic en Finish.
- Si necesita incorporar una segunda integración de M-Bus, repita los pasos 3 a 10. Si desea seguir añadiendo integraciones en un NAE85, consulte en la Tabla 1 la nomenclatura de los nombres de archivo para el tercer y cuarto controlador.