Inserción de un dispositivo de campo - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Procedimiento

  1. Use Launcher para iniciar sesión en el SMP del motor de red. Si necesita instalar Launcher, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
  2. Arrastre el objeto de integración de M-Bus desde el panel de navegación al de visualización. Aparece la ficha Focus para la integración de M-Bus.
  3. Haga clic en Insert > Field Device . Aparece Insert Field Device Wizard.
  4. En la ventana Destination, seleccione el ramal de integración (por ejemplo, M-Bus) y haga clic en Next.
  5. En la ventana Select Definition Mode, haga clic en Assisted y luego en Invoke Auto Discovery. Los resultados del descubrimiento automático aparecen en la ventana Wizard Auto Detect Utility. Haga clic en el dispositivo que desea insertar (por ejemplo, Device - 2) y continúe en el paso siguiente.

    Si con el descubrimiento automático no se detecta ningún dispositivo, haga clic en Manual. A continuación, introduzca una definición de dispositivo de campo única en el campo Vendor Reference y haga clic en Next.

    Figura 1. Insert Field Device Wizard - descubrimiento automático

    Figura 2. Insert Field Device Wizard - Select Definition Mode

    Nota: Si el dispositivo usa la dirección secundaria, introdúzcala en el cuadro de lista Vendor Reference. Consulte la estructura de la dirección en el parámetro 1 de la Tabla 1.
  6. En la ventana Identifier, introduzca un nombre único para el dispositivo y haga clic en Next.
    Figura 3. Insert Field Device Wizard - Identifier

  7. En la ventana Configure, haga clic en Next.
    Figura 4. Insert Field Device Wizard - Configure

  8. Haga clic en Finish para finalizar Insert Field Device Wizard. El panel de navegación se actualiza con el nuevo dispositivo de campo.
  9. Arrastre el objeto del dispositivo de campo nuevo desde el panel de navegación al de visualización.
  10. Haga clic en la ficha Hardware.
  11. Haga clic en Edit.
  12. Haga clic en el botón examinar del campo Vendor Configuration Data para abrir el cuadro de diálogo Modify List. Figura 5 muestra los valores predeterminados para cada modo de comunicación. El cuadro de diálogo izquierdo contiene los parámetros de dispositivo de campo predeterminados para una integración SERIE con la dirección principal. El cuadro de diálogo central contiene los parámetros de dispositivo de campo predeterminados para una integración SERIE con la dirección secundaria. El cuadro de diálogo derecho contiene los parámetros de dispositivo de campo predeterminados para una integración TCP con el convertidor de nivel en red.
    Figura 5. Parámetros de dispositivo de campo predeterminados

  13. Modifique los parámetros según sea necesario. El sistema guarda todos los cambios de forma automática. Consulte una lista de valores de parámetros en la Tabla 1. También le interesa consultar la documentación que haya recibido para la integración de su dispositivo específico.
    Tabla 1. Parámetros de dispositivo de campo

    Parámetro

    Valor

    [1]

    Representa la dirección del dispositivo M-Bus, que puede ser la dirección principal o la secundaria.

    Nota: Use la dirección secundaria únicamente si el dispositivo no admite la dirección principal.
    • En el caso de la dirección principal, elija un valor entre 1 y 250.
    • En el caso de la dirección secundaria, utilice la sintaxis siguiente: S<serie>M<fabricante>V<versión>m<medio>
      • <serie> representa el número de serie del dispositivo (8 caracteres)
      • <fabricante> representa el código del fabricante del dispositivo (4 caracteres)
      • <versión> representa la versión del dispositivo (2 caracteres)
      • <medio> representa el código del medio (2 caracteres)

      En <fabricante>, <versión> y <medio> puede utilizar el carácter comodín * si desconoce el parámetro, por ejemplo: S05033740M*V*m*.

    [2]

    Representa el tiempo de espera de respuesta en milisegundos.

    [3]

    Representa el retardo entre sondeos en milisegundos.

    [4]

    Representa el número de reintentos si no hay respuesta.

    [5]

    Representa el tiempo de lectura en minutos.

    [6]

    No se utiliza.

    [7]

    Representa la dirección IP en formato IPv4 y el puerto utilizado por el convertidor de nivel donde está conectado el dispositivo, por ejemplo: 10.146.211.135:26. Este valor se lee en el parámetro 12 del objeto de integración. Este parámetro solo se utiliza en comunicación TCP.

    [8]

    Representa la limitación de las lecturas de datos continuadas.

    Diversos medidores pueden devolver varios bloques de datos, pero normalmente solo hacen falta uno o dos para obtener los datos necesarios.

    Para incrementar la velocidad de lectura, lea solo los bloques de datos importantes. Use este parámetro para limitar el número de lecturas continuadas (0 = obtener todos los bloques de datos).

    Si el dispositivo se conecta mediante módulos Amber Wireless, defina este parámetro en 1. Consulte Módulos Amber Wireless para obtener más información.

    [9]

    Indica el uso del gateway de Amber Wireless. Si el dispositivo correspondiente se conecta mediante módulos Amber Wireless, defina este parámetro en Y. Consulte Módulos Amber Wireless para obtener más información.

    [10]

    Especifica si el dispositivo admite SendNKE (Y = sí, N = no).

    [11]

    Consulte a su equipo de asistencia técnica para obtener más información.

    Nota: Estos parámetros se utilizan para gestionar requisitos especiales de algunos medidores.
  14. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Modify List. Todos los cambios realizados se guardan y los nuevos parámetros quedan vigentes.