Procedimiento
- Use Launcher para iniciar sesión en el SMP del motor de red. Si necesita instalar Launcher, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
- Arrastre el nuevo objeto del dispositivo desde el panel de navegación al de visualización.
- Haga clic en Insert > Field Point . Aparece Insert Point Wizard.
- En la ventana Destination, seleccione el elemento principal del punto de campo y haga clic en Next.
-
En la ventana Select Definition Mode, haga clic en Manual y luego en el tipo de punto de campo que desea crear.
Figura 1. Insert Point Wizard - Select Definition Mode
Nota: El punto AI de la Figura 1 representa un valor medido en un dispositivo M-Bus. Consulte Punto de medición para obtener más información sobre este punto. - Haga clic en Next.
-
En la ventana Select Data Source, introduzca un nombre único dentro del campo Vendor Reference y haga clic en Next.
Figura 2. Insert Point Wizard - Select Data Source
-
En la ventana Identifier, introduzca un nombre único para el dispositivo y haga clic en Next.
Figura 3. Insert Point Wizard - Identifier
-
En la ventana Configure, haga clic en Next.
Figura 4. Insert Point Wizard - Configure
Nota: deg F es la unidad predeterminada para un punto analógico nuevo. Para cambiar de unidad, elija otra en el menú desplegable Units. - Haga clic en Finish para cerrar la ventana Summary.