Cambio del tipo de comunicación - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Proceda como sigue si desea cambiar de un sistema SERIE a un sistema TCP, o viceversa. Este cambio solo debe efectuarse si no hay ningún dispositivo definido en el ramal. Si ya hay dispositivos definidos, también deberá modificar los parámetros del proveedor para estos dispositivos, como se indica en el paso 6.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU de SMP y vaya al sistema que contiene el objeto de integración que desea cambiar.
  2. Arrastre el objeto de integración de M-Bus desde el panel de navegación al de visualización.
  3. Haga clic en la ficha Hardware.
  4. Haga clic en Edit.
  5. Para cambiar el valor existente de SERIAL a TCP, o viceversa, introduzca el valor nuevo en el campo Vendor Reference.
  6. Reinicie el motor de red.
  7. Inicie sesión en el motor de red usando la aplicación Launcher para verificar el funcionamiento.
  8. Modifique los parámetros de integración de M-Bus y de dispositivo de campo M-Bus para el nuevo tipo de comunicación y dispositivo. Consulte Modificación de parámetros de integración y Inserción de un dispositivo de campo.
  9. Haga clic en Save.