Introducción - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

En este documento se describe cómo añadir, configurar y poner en servicio una integración M-Bus para un motor de red. La función de integración M-Bus es compatible con las siguientes series de motores de red y versiones de software:

- Las series SNE y SNC que admitían la función de integración M-Bus desde su introducción en 10.1

- Series NIE29, NIE39, NIE49, NIE59 y NIE89

- Series NCE25, NAE35 y NAE45 actualizadas a la versión 9.0.7 o superiores

- Series NAE55xx-2, -3 actualizadas a la versión 10.0 o superiores

- NAE85 y LCS85 actualizados a la versión 10.0 o superiores

En este documento también se describe cómo actualizar un NIE29, NIE39 o NIE49 de la versión 9.0 a la 9.08, y un NIE59 de la versión 9.0 a la 11.0, para mantener la capacidad de integración M-Bus.

Nota: También puede poner en marcha un servidor LCS85 para utilizar el protocolo M-Bus. El procedimiento es idéntico al descrito en este documento, la principal diferencia es que se selecciona un LCS85 en lugar de un NAE.
Nota: Al actualizar de la versión 10.0 a la 10.1 no se requieren modificaciones.

En este documento no se explica cómo montar, cablear o suministrar alimentación a un NAE, SNE o SNC, cómo crear o descargar una base de datos de archivo para un sitio del sistema Metasys, ni cómo configurar un NAE, SNE o SNC para monitorizar y controlar un sistema de automatización de edificios (BAS).