Configuración del ordenador para acceder al convertidor de nivel en red - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El procedimiento siguiente corresponde a un ordenador con sistema operativo Windows®.

Procedimiento

  1. Acceda a Inicio > Panel de control > Red e Internet > Centro de redes y recursos compartidos . Aparece la pantalla Centro de redes y recursos compartidos.
  2. Haga clic en Cambiar configuración del adaptador en el panel izquierdo para ver las conexiones de red definidas.
  3. Haga clic con el botón derecho en la conexión de área local y luego haga clic en Propiedades. Para realizar esta acción se necesita acceso de administrador.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de conexión de área local, haga clic en Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y luego en Propiedades. Anote los valores del cuadro de diálogo Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) para poder restituirlos después de configurar el convertidor de nivel.
  5. Haga clic en Obtener una dirección IP automáticamente y luego en Aceptar.
    Figura 1. Configuración de dirección IP

  6. En el cuadro de diálogo Propiedades de conexión de área local, haga clic en Cerrar.