M-Bus y muchos dispositivos M-Bus están diseñados para evitar el consumo eléctrico externo. Por lo tanto, cada dispositivo M-Bus puede recibir corriente de M-Bus, que se denomina carga M-Bus. Cada dispositivo puede requerir hasta una carga M-Bus sin consideraciones especiales. Si se necesita más corriente, hay que especificarlo claramente en el dispositivo. El convertidor de nivel M-Bus suministra la corriente para M-Bus. Cada convertidor de nivel determina cuántas cargas M-Bus puede aportar. Por ejemplo, STV MPW-50 está diseñado para 50 cargas M-Bus. Encontrará información detallada en la documentación técnica del convertidor.
M-Bus se concibió inicialmente para contadores de volumen y energía térmica. Estos contadores suelen llevar una batería y optimizarse para un bajo consumo eléctrico. En consecuencia, estos dispositivos no se sondean constantemente. Además, algunos fabricantes limitan las lecturas por intervalo de tiempo. Encontrará información detallada en la correspondiente documentación del contador.