Modificación de parámetros de integración - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de KNX

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para modificar los parámetros de integración, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el motor de red.
  2. Arrastre el objeto de integración de KNX desde el panel de navegación al de visualización.
  3. Haga clic en la ficha Hardware y luego en Edit.
  4. Haga clic en el botón examinar junto a Vendor Configuration Data para abrir el cuadro de diálogo Modify List. Figura 1 muestra los valores predeterminados de los parámetros para la integración de KNX.
    Figura 1. Parámetros predeterminados en una integración

  5. En el cuadro de diálogo Modify List, modifique los parámetros predeterminados según requiera la integración. El sistema guarda todos los cambios de forma automática. Consulte una lista de valores de parámetros en la Tabla 1.
    Tabla 1. Parámetros de integración de VND

    Parámetro

    Valor

    [1]

    Especifica si se deben capturar las operaciones del controlador de KNX para mostrar el tráfico en un puerto de comunicación serie (Y = habilitar registro; N = deshabilitar registro).

    Si el parámetro se define en Y:
    • En el caso de NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, NIE29, NIE39, NIE49 y NIE59, los mensajes de diagnóstico se reciben y pueden capturarse mediante un programa de terminal serie.
    • En el caso de SNE y SNC, los mensajes de diagnóstico se reciben y pueden capturarse mediante un programa de terminal serie.
    • Con NAE85 los archivos de registro se capturan en el puerto USB.
      Nota: Solo con dispositivos NAE85, si utiliza una unidad USB, introdúzcala antes de activar la captura de registro y extráigala antes desactivar el registro.

    [2]

    Especifica el destino de la información de registro de KNX cuando el parámetro 1 se define en Y.

    [3]

    Solo el NAE85 admite un destino USB.

    En el caso del NAE85 debe introducir la letra de la unidad USB.

    [4]

    No se utiliza en esta integración.

    [5]

    Indica el tiempo de espera en milisegundos que se aplica para comprobar si hay dispositivos fuera de línea. Si un dispositivo no se comunica dentro de dicho tiempo de espera, el controlador de integración intenta reconectar con el dispositivo.

    [6]

    Especifica si se debe activar un archivo de registro interno adicional para usarlo al depurar. Defina este parámetro en N. Si necesita habilitar más registro, póngase en contacto con el servicio técnico.

  6. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Modify List.