Inserción de una integración de VND - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de KNX

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Proceda como sigue para insertar una integración de VND:

Procedimiento

  1. Use Launcher para iniciar sesión en el SMP del motor de red. Si necesita instalar Launcher, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
  2. Arrastre el objeto del dispositivo de motor de red desde el panel de navegación al de visualización. Aparece la pantalla con fichas Focus .
  3. Haga clic en Insert > Integration . Aparece Insert Integración Wizard.
  4. En la ventana Select Object Type, haga clic en VND Integration y luego en Next.
  5. En la ventana Destination, haga clic en el objeto de motor de red y luego en Next.
  6. En la ventana Identifier, introduzca un nombre único para el ramal de integración y haga clic en Next.
  7. En la ventana Configure, haga clic en la ficha Hardware. En el campo Vendor Driver, introduzca el nombre del controlador de acuerdo con la Tabla 1.
    Nota: El campo Vendor driver distingue entre mayúsculas y minúsculas. Introduzca solo el nombre del controlador.
    Tabla 1. Nombre de archivo de controlador de proveedor que se debe usar

    Motor de red

    Primer controlador

    Segundo controlador

    NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, NIE29, NIE39, NIE49, NIE59, SNExxxxx, SNCxxxxx

    libKNXDriver.so

    -

    NAE85

    KNXDriver.dll

    KNXDriver_1.dll

    Figura 1. Insert Integration Wizard - Configure

    Nota: No modifique el campo Vendor Reference, no se utiliza en esta integración.
  8. Haga clic en Next.
  9. En la ventana Summary, haga clic en Finish.