Inserción de un dispositivo de campo - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de KNX

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Importante: Cada gateway IP KNX tiene su propia dirección IP única. Especifique la dirección IP solo una vez para el motor de red.

Procedimiento

  1. Use Launcher para iniciar sesión en el SMP del motor de red. Si necesita instalar Launcher, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
  2. Arrastre el objeto de integración de KNX desde el panel de navegación al de visualización. Aparece la ficha Focus para la integración de KNX.
  3. Haga clic en Insert > Field Device . Aparece Insert Field Device Wizard.
  4. En la ventana Destination, seleccione la integración de KNX y haga clic en Next.
  5. En la ventana Select Definition Mode, haga clic en Manual. Introduzca una definición de dispositivo de campo única en el campo Vendor Reference y haga clic en Next.
    Figura 1. Insert Field Device Wizard - Select Definition Mode

  6. En la ventana Identifier, introduzca un nombre único para el dispositivo y haga clic en Next.
    Figura 2. Insert Field Device Wizard - Identifier

  7. En la ventana Configure, haga clic en Next.
  8. Haga clic en Finish para cerrar la ventana Summary.
  9. Consulte los parámetros predeterminados del nuevo dispositivo y modifíquelos según convenga. Consulte Figura 3. Estos parámetros deben coincidir con los introducidos para Vendor Configuration Data como se muestra en la Figura 2 de Uso de un archivo de importación para insertar puntos de campo.
    1. Arrastre el nuevo objeto del dispositivo desde el panel de navegación al de visualización.
    2. Haga clic en la ficha Hardware.
    3. Haga clic en Edit.
    4. Haga clic en el botón examinar del campo Vendor Configuration Data para abrir el cuadro de diálogo Modify List. Figura 3 muestra los valores predeterminados.
    5. Modifique los parámetros según sea necesario. El sistema guarda todos los cambios de forma automática. Consulte una lista de valores de parámetros en la Tabla 1.
      Figura 3. Parámetros predeterminados de un dispositivo de campo

      Tabla 1. Parámetros de dispositivo de campo

      Parámetro

      Valor

      [1]

      Representa una dirección IP dependiente del modo de conexión (parámetro 2).
      • Si el parámetro 2 se define en N, debe definir el parámetro 1 en la dirección IP del dispositivo IP KNX.
      • Si el parámetro 2 se define en Y, debe definir la dirección IP en la dirección de multidifusión utilizada en los routers KNX. La dirección de multidifusión de KNX estándar es 224.0.23.12.

      [2]

      Representa el modo de conexión del dispositivo.
      • El modo de túnel es N.
      • El modo de enrutamiento es Y.
    6. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Modify List. Si no ha modificado ningún parámetro, habrá finalizado el proceso. Si ha modificado parámetros, continúe en el paso siguiente.
    7. Con el objeto del dispositivo en el panel de visualización, haga clic en Action > Command dentro del menú SMP. Aparece la ventana Metasys Command.
    8. Haga clic en Disable y luego en Send. El dispositivo queda fuera de línea al cabo de unos segundos.
    9. Vuelva a abrir la ventana Metasys Command, haga clic en Enable y después en Send. Los nuevos parámetros surtirán efecto cuando el dispositivo vuelva a estar en línea.