La integración de KNX utiliza una enumeración específica para extraer valores de campo en un formato compacto (mapa de bits en bruto). Se representa con el parámetro de punto de campo 3. El programador de KNX proporciona el tipo de EIS o DPT para todos los grupos que gestiona el sistema Metasys. Tabla 1 muestra la relación entre la enumeración y los tipos de EIS y DPT.
Tipo de valor |
Tipo de datos de Metasys |
Descripción del tipo |
Tipo de EIS |
Tipo de DPT |
---|---|---|---|---|
0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
AI, AO |
Largo sin signo (32 bits) |
Contador EIS11 (32 bits) |
DPT 12 |
2 |
AI, AO |
Largo con signo (32 bits) |
Contador EIS11 (32 bits) |
DPT 13 |
3 |
AI, AO |
Corto con signo (16 bits) |
Contador EIS10 (16 bits) |
DPT 8 |
4 |
AI, AO |
Corto sin signo (16 bits) |
Contador EIS10 (16 bits) |
DPT 7 |
5 |
AI, AO |
Flotante (4 bytes) |
Flotante EIS9 (32 bits) |
DPT 14 |
6 |
AI, AO |
Byte sin signo (8 bits) |
Contador EIS14 (8 bits) Escalado EIS6 |
DPT 5 DPT 5 |
7 |
AI, AO |
Byte con signo (8 bits) |
Contador EIS14 (8 bits) |
DPT 6 |
8 |
BI, BO |
Booleano (1 bit) |
Conmutador EIS1 |
DPT 1 |
9 |
AI, AO |
Flotante (2 bytes) |
Flotante EIS5 (16 bits) |
DPT 9 |