Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Proceda como sigue para insertar puntos de campo manualmente:
Procedimiento
- Use el Launcher para iniciar sesión en el SMP del motor de red. Si necesita instalar Launcher, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
- Arrastre el nuevo objeto del dispositivo desde el panel de navegación al de visualización.
- Haga clic en Insertar > Punto de campo . Aparece Asistente para insertar puntos.
- En la ventana Destino, seleccione el elemento principal del punto de campo y haga clic en Siguiente.
-
En la ventana Seleccionar modo de definición, haga clic en Manual y luego en el tipo de punto de campo que desea crear.
Figura 1. Asistente para insertar puntos - Seleccionar modo de definición
- Haga clic en Siguiente.
-
En la ventana Seleccionar origen de datos, introduzca un nombre único dentro del campo Vendor Reference y haga clic en Siguiente.
Figura 2. Asistente para insertar puntos - Seleccionar origen de datos
-
En la ventana Identificador, introduzca un nombre único para el punto, y haga clic en Siguiente.
Figura 3. Asistente para insertar puntos - Identificador
-
En la ventana Configurar, haga clic en Siguiente.
Figura 4. Asistente para insertar puntos - Configurar
- Haga clic en Finalizar para cerrar la ventana Resumen.
-
Consulte los parámetros predeterminados del nuevo punto y siga los pasos indicados a continuación para modificarlos según convenga. Consulte Figura 5.
- Arrastre el nuevo objeto de punto desde el panel de navegación al de visualización.
- Haga clic en la pestaña Hardware.
- Haga clic en Editar.
- Haga clic en el botón Examinar del campo Vendor Configuration Data para abrir Modificar lista. Figura 5 muestra los valores predeterminados.
- Modifique los parámetros según sea necesario. El sistema guarda todos los cambios de forma automática. Consulte una lista de valores de parámetros en la Tabla 1. Figura 5. Parámetros predeterminados de un punto de campo
Tabla 1. Parámetros de punto de campo Parámetro
Valor
[1]
Representa el tipo de punto interno, que se fija en 0 (un punto de grupo).
[2]
Representa la dirección del grupo. Tiene el formato estándar
<Principal>/<Medio>/<Subgrupo>
.[3]
Representa el tipo de valor del grupo, que es un conjunto de enumeración específico utilizado solo en esta integración. El valor de este parámetro es el número de Vendor Configuration Data correspondiente a EIS (norma de interfuncionamiento EIB) o DPT (tipo de punto de datos) según se indica en la Tabla 1. Consulte Formato de valor de grupo para obtener más información.
[4]
Representa una lista de opciones. Cada carácter (U y P) representa una opción específica:- U indica actualización de arranque, 0 desactivado y 1 activado. Si se define en 1, al arrancar se envía una solicitud de lectura del valor del grupo para tener un valor real en el sistema Metasys. Solo actualiza el punto si se ha habilitado una solicitud de lectura para esta dirección de grupo. De lo contrario, el punto de datos se considera fiable tras recibir un cambio de valor.
- P no se utiliza en esta integración.
[5]
Representa el controlador especial que se debe aplicar a este valor. Valores posibles:
- 0: NONE. No se aplica ningún controlador especial. Por ejemplo, el valor de Metasys se trata como un valor en bruto de byte sin signo de 0 a 255 para el tipo de punto de datos (DPT) 5.010.
- 1: DIMMING. El valor de Metasys se trata como un valor porcentual de byte sin signo de 0 a 100. Disponible en modo de lectura y de escritura.
- 2: ANGLE. El valor de Metasys se trata como un valor en grados de byte sin signo de 0 a 360, mientras que el valor en bruto sigue siendo de 0 a 255. Disponible en modo de lectura y de escritura.
- 3: BITMASK. El valor de Metasys se trata como una máscara de 16 bits sin signo y se filtra usando el parámetro 6. Disponible solo en modo de lectura.
[6]
Representa la máscara de bits empleada para filtrar el valor leído en el campo. Este parámetro solo es válido si el parámetro 5 se define en 3.
Asigne a este parámetro un formato de 16 dígitos (compuesto solo por ceros y unos) que representen todos los bits de la palabra utilizada para filtrar el valor recibido. Por ejemplo, tenemos un valor en bruto de 0x01E1. Si definimos el parámetro en el valor 0000000011110000, extraemos solo los bits 4 a 7 del valor recibido de toda la palabra, por lo que el valor presente del punto será 0x0E (14).
Este controlador especial solo admite bits consecutivos, no mixtos (por ejemplo, 0000000011010000 no se procesa bien).
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Modificar lista. Si no ha modificado ningún parámetro, habrá finalizado el proceso. Si ha modificado parámetros, continúe en el paso siguiente.
- Arrastre el objeto del dispositivo principal del punto de campo desde el panel de navegación al de visualización.
- En el menú SMP, haga clic en Acción > Comando . Aparece la ventana Metasys Comando.
- Haga clic en Deshabilitar y luego en Enviar. El dispositivo queda fuera de línea al cabo de unos segundos.
- Vuelva a abrir la ventana Metasys Comando, haga clic en Habilitar y después en Enviar. Los nuevos parámetros de punto de campo surtirán efecto cuando el dispositivo vuelva a estar en línea.