Requisitos - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de KNX

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Para incorporar una integración de KNX como una integración de VND hace falta lo siguiente:

  • Un sistema KNX debidamente configurado para comunicarse con interfaces IP KNX y routers IP KNX. Todos los dispositivos de la línea KNX se deben instalar y comunicar correctamente con los dispositivos IP KNX (interfaces y routers) antes de incorporar la integración en Site Management Portal (SMP) de Metasys.
  • Las interfaces y los routers IP KNX deben estar conectados correctamente al motor de red.