Documentación relacionada - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de KNX

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

La tabla siguiente contiene referencias a documentación adicional sobre la puesta en marcha y configuración.

Tabla 1. Documentación relacionada

Para obtener información sobre

Consulte

La instalación o actualización del NAE85

NAE85 Installation and Upgrade guide (LIT-12011530)

El funcionamiento cotidiano de la red del sistema Metasys, navegación por la IU, monitorización y control de redes BAS

Metasys SMP Help (LIT-1201793)

Uso de la aplicación Launcher de Metasys

Launcher Tool Help (LIT-12011742)

Los términos, conceptos y acrónimos habituales para describir el sistema Metasys

Metasys System Extended Architecture Glossary (LIT-1201612)

La descripción de las características y funciones de red del sistema Metasys, directrices de rendimiento y limitaciones

Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832)
La puesta en marcha del NIEx9 para el protocolo de proveedor de KNX en la versión 9.0 o anterior NIEx9 Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12011926)

Conceptos y definiciones de TI y red generales

Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)

La instalación de un NAE55 NAE55 Installation Guide (n.° de referencia 24-10051-43)
La instalación de un SNE SNE Installation Guide (24-10143-01647)
La instalación de un SNC SNC Installation Guide (24-10143-01892)
La instalación de un LCS85 LCS85 Installation and Upgrade Guide (LIT-12011623)