Este documento describe cómo añadir, configurar y poner en marcha una integración KNX para un motor de red. La función de integración KNX es compatible con las siguientes series de motores de red y versiones de software:
- Las series SNE y SNC que admitían la función de integración KNX desde su introducción en 10.1
- Series NIE29, NIE39, NIE49, NIE59 y NIE89
- Series NCE25, NAE35 y NAE45 actualizadas a la versión 9.0.7 o superiores
- Series NAE55xx-2, -3 actualizadas a la versión 10.0 o superiores
- NAE85 y LCS85 actualizados a la versión 10.0 o superiores
Este documento también describe cómo actualizar un NIE29, NIE39 o NIE49 de la versión 9.0 a la 9.08, y un NIE59 de la versión 9.0 a la 11.0, para mantener la capacidad de integración KNX.
Nota: También puede poner en marcha un servidor LCS85 para utilizar el protocolo KNX. El procedimiento es idéntico al descrito en este documento, la principal diferencia es que se selecciona un LCS85 en lugar de un NAE. Cuando se hace referencia a un NAE85, la información también es válida para un LCS85.
Nota: Al actualizar de la versión 10.0 a la 10.1 no se requieren modificaciones.
En este documento no se explica cómo montar, cablear o suministrar alimentación a un NAE, NIE, SNE o SNC, cómo crear o descargar una base de datos de archivo para un sitio del sistema Metasys, ni cómo configurar un NAE, NIE, SNE o SNC para monitorizar y controlar un sistema de automatización de edificios (BAS).